This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS82140:TPS82140与 TPS82150

Guru**** 2814775 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS82150, TPS82140, TPSM82902

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1384920/tps82140-tps82140-vs-tps82150

器件型号:TPS82140
主题中讨论的其他器件:TPS82150

工具与软件:

你(们)好

 除了电流能力之外、TPS82140和 TPS82150之间有何差异?

我在数据表中找不到任何差异(效率、开关频率和其他)

没有遗漏任何内容?

我的申请是:

1.5V 降压至3.3V、具有1mA - 0.5A 负载(稳定负载-不同的工作模式)

2.  5V 至1.8V 降压、带1mA - 0.2A 负载(稳定负载-不同的工作模式)

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Eduard 您好!

    TPS82140和 TPS82150属于同一个系列。

    规格的主要差异是高侧 FET 电流限制。

    我们更建议您使用下一代器件 TPSM82902、因为其性能更好。

    谢谢!

    Colin