This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25306:BQ25616

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25306, BQ25638, BQ25616, BQ25606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1383950/bq25306-bq25616

器件型号:BQ25306
主题中讨论的其他器件: BQ25638BQ25616BQ25606

工具与软件:

您好、TI 团队:

我们打算在即将推出的新产品中使用电池充电器 IC。 为此、BQ25306看上去一切正常、但没有 USB 检测选项。 因此、对于任何支持500mA 电流检测的类似电池充电器 IC、我们都需要通过外部适配器支持4A 充电电流的充电器 IC 来为3.7V 锂离子电池充电。 因此、看上去 建议电池充电 IC 与此相同。  

此致

Paresh Panchal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、王子:

    我推荐 BQ25638。  它具有 USB 检测功能、可支持高达5A 的充电电流。

    此致、

    Charles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    感谢您的建议。 但它是独立运行的吗? 因为我们不想将控制器与 I2C 连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、王子:

    在这种情况下、我建议使用 BQ25606或 BQ25616。

    此致、

    Charles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、Charles、我们将使用 BQ25616开始设计。 如果需要、我会联系。