This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62873:启动和关断时间不同

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62873

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1384727/tps62873-start-up-and-shut-down-time-different

器件型号:TPS62873

工具与软件:

大家好、我已经测试了 TPS62873启动和关断时间。 我发现这两者之间有很大的不同。 有人能解释一下为什么会发生这种情况吗?

                   

启动器件需要784us。 但只需183us 即可关闭器件。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它们不应该相同。  您对时序有何要求?

    启动时间由软启动时间电路控制。  这将是一个固定的时间。

    关断时间不受控制。  该器件激活其输出放电、与输出负载和输出电容相互作用、从而确定关断时序。

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

     谢谢你的答复,它很大的帮助。 这已经满足要求。 我注意到数据表中有一个放电说明。 但是、它不会提供太多细节。 您是说放电时间也与输出电容和输出负载有关? 再次感谢您的答复。

    此致!

    Allen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen:

    是的、放电时间通常在很大程度上取决于输出负载和电容。  当器件被禁用时、它会停止开关并开启放电。  因此、通过移除输出电容器中存储的电荷、Vout 会降至0V。  I = C * dV/dt。  I 是从输出电容器汲取的电流、它是放电电流和负载电流之和。  C 是总 Cout。

    我们最近确实在 D/S 中添加了放电规格、这表明放电在较高的 Vout 下表现为恒定电流放电、然后随着 Vout 的降低转换为恒定电阻放电。

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chris

     非常感谢您的帮助!

    此致!

    Allen