This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25606:器件进入混淆状态

Guru**** 2378950 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25606
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1384255/bq25606-device-getting-into-a-confused-status

器件型号:BQ25606

工具与软件:

您好、、 我使用 BQ25606进行系统电源管理。

原理图:

STAT LED 以1.9Hz 的频率闪烁、VSYS 在3.7V 和4.2V 之间切换、PG 在向 VBUS 施加5V 电压时保持低电平。

条件:电池已连接、10k 电阻器应用于 TS。

我知道 OTG 引脚悬空是错误的、因此我使用飞线向 OTG 引脚施加外部5V 电压。

STAT (STAT):

如数据表所述、STAT 上的1Hz 指示故障、但1.8Hz 显示的是什么?

VSYS:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    只是快速查看一下原理图、请将47nF 电容器用于 BTST 电容器、因为我们使用的就是这种电容器。

    将 OTG 绑定为高电平可启用它。 请拉低。

    连接了什么电池? 由于 SYS  介于3.7V 和4.2V 之间、它看起来不像这个。 是否确定电池包保护器已禁用?

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BTST 应该不会像我看到的那样影响系统。 我真的不明白 OTG 巧妙做什么、您想解释什么是"升压模式"(数据表中显示的拓扑似乎只可以应用降压模式)、更何况无论我尝试将其绑定为高电平还是低电平、它都没有恢复正常。  蓄电池是2000mA 4218650蓄电池、带保护装置、保护装置是否会中断充电过程? 我不这么认为。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    升压模式是转换器从电池到输入反向运行的模式。

    请在示波器上测量 BQ25606上的 BAT 引脚、以验证电池电压是否稳定。  

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对不起我的愚蠢,我只是标记的 BAT 引脚反转。 在快速了解 VBAT 之后、我意识到了这一点、谢谢!