This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2664:LM2664M6/NOPB

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1384799/lm2664-lm2664m6-nopb

器件型号:LM2664

工具与软件:

大家好、团队成员:  

我目前正在设计一个包含 LM2664M6/NOPB 电压逆变器的设计、关于如何选择数据表中规定的 C++和 C-引脚的电容器。

由于我们设计中的空间限制、我们无法在这些位置使用极化电容器。 取而代之的是、我们考虑使用 SMD 非极化电容器。 具体而言、我们了解了使用电容为4.7 μ F 的 SMD 非极化电容器。

您能否确认 LM2664M6/NOPB 是否可以使用 SMD 非极化电容器(4.7uF)来代替推荐的极化电容器? 确保这些电容器满足必要的电压和电容规格、以确保电路正常运行、这一点非常重要。

此外、如果您在此应用中关于电容器选择有任何具体注意事项或替代建议、我们将非常感谢您提供专家建议。

非常感谢您的帮助。 我期待着您尽快作出答复。

 此致、

Sathiya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    一旦低于预期电压的有效值仍然高于3.3uF、电容器就可以正常工作。 此外、ESR 足够小、可以降低功率损耗。