This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC59284:应用问题。

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1384462/tlc59284-application-problem

器件型号:TLC59284

工具与软件:

大家好、团队成员:

使用 TLC59284DBQ 时、ESD 测试有问题、
空气放电(8KV)或接触放电(4KV) LED 驱动器芯片偶尔会出现复位现象、芯片的外部电源不能解决问题。 下图显示了原理图和 PCB。 请帮助分析。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Reed

    我们的专家今天不在办公室,会给你的反馈很晚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Reed:

    我们器件的 ESD 等级为4000V (HBM)和2000V (CDM)、我认为您的空气放电 ESD 等级(8KV)和接触放电 ESD 等级(4KV) 无法在我们的器件上正常工作。 这可能会导致不可预测的问题。

    BR、Jared