This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5148:设计生成36VDC@5A

Guru**** 2505955 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5148, LM5145, LM70860

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1384108/lm5148-design-to-generate-36vdc-5a

器件型号:LM5148
主题中讨论的其他器件: LM5145LM70860

工具与软件:

您好!

我将设计直流/直流电源、下面列出了相关要求

  • 输入电压:48VDC (41 VDC 至57VDC)
  • 输入电流:4.1A
  • 输出电压:36VDC
  • 输出电流:5A

请提供有关 LM5148是正确选择还是任何其他 IC 适合该应用的问题。

此致、

Alpesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alpesh:

    此处可选择 LM5148 80V 电流模式控制器。 您还可以考虑 LM5145 75V 电压模式控制器、尤其是该器件具有7.5V 栅极驱动器、可提供更快的开关速度并支持使用标准逻辑 FET (而不是5V 逻辑电平栅极驱动)。

    另一个选择是 LM70860 80V、6A 转换器(具有集成 FET) https://www.ti.com/product/LM70860-Q1。

    此致、

    TIM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim、您好!

    非常感谢您 提供的宝贵意见。

    此致、

    Alpesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题、Alpesh。 感谢您问这个问题。