This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61021A:稳压输出电压共享

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61023, TPS61094, TPS61021A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1384284/tps61021a-regulated-vout-shared

器件型号:TPS61021A
主题中讨论的其他器件:TPS61094、、TPS61023

工具与软件:

早上好、

我报告了与 Antonio *** (TI 现场应用工程师)的最后一次谈话、他让我们在 TI E2E 论坛上打开此票证、其中涉及  TPS61021升压应用。

在我们的应用中、我们定义了以下硬件配置、如下图所示:

简介:

  • 降压输出电压与升压输出电压共享 (VCC 是网络名称)
  • EN 升压始终启用 (ON)并且备用电池始终保持连接 (准备好在篡改条件下运行)。  

功能说明:

当存在+30主电源(从外部上电)时、输出电压由降压提供、并且输出固定为5V。

+30主电源未连接时(篡改 情况)、VCC 电压 由 降压提供、输出固定为4V

重点问题/分析

  • VOUT 升压 操作最大值= 4V (绝对最大值4V8)。
  • Vbck 电池4V2 (充满电)

 

问题/分析:

1.在+30ON 条件下(VCC 通过降压=5V 提供)、升压功能运行是否存在问题?

Vout 引脚上有5V 电压、Vin 引脚上有3V6电压(考虑到其绝对工作电压)。

2.在篡改情况下,在 Vbck 电池充满电(4V2)的情况下,我们预计(经测试确认)在 VOUT  升压输出引脚上的备用电池 = 4V2,尽管它被 设置为4V。

( 当输入电压大于输出电压时、数据表中确认功能条件)。

在篡改的情况下 可以、没有问题!

 

3. 在+30ON 条件下,当 备用 电池电压大于4V 时,+30会额外消耗2A 的电流!

我们观察到、当 VCC  通过 降压固定为5V 时、Vout 升压可能会将 VCC 调节为4V (Vin 升压> 4V)。

此条件会在+30上产生约2A 的额外电流消耗。

最后一个不必要的影响似乎是 备用 电池由 VCC 直接充满电!

 

作为硬件缓解、为了避免上述额外的电流消耗、 VOUT  升压的稳压可以增加到4V5  (高于 Vbck 电池充满电的4V2)。

然而、采用这种方法、 升压转换器的典型工作电压为4V、因此总是能在超出规格范围时正常工作。

您能否确认这是否会损坏部件? 或者、考虑到4V8的输出绝对电压、它是否仍然正常?
 
 

我希望我在解释问题时已经足够清楚了。

此致

文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Vincent:

    当 Vin 将 Vout 推至4V 以上时、器件将进入直通模式。 我们不建议将器件的 Vout 设置为高于1.2V。 您必须使用 TPS61021A 有什么原因吗? 您可以选择 TPS61023输出4.5V。 我们还提供了 TPS61094、它集成了备用电池的备用升压和充电器。

    此致、

    Travis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Travis:

    感谢您的快速回复!

    我不明白您为什么建议不要将 Vout 设置为高于1.2V。 您是否意味着 Vout_max = 4 + 1、2 = 5、2V?

    我们的问题源于这样一个事实:Vout_max (operative)为4V、Vout  绝对值为4、8V。

    我再次提出最后一个问题:"如果将 Vout 设置为4V5、您能否确认这是否会损坏组件? 或者、考虑到4V8的输出绝对电压、它是否仍然正常?'

    感谢您建议使用另一个 PN: TPS61023、该器件非常适合我们的应用、但在我们的 PCB 设计中、之前预见到 TPS61021A。

    我们会保留您对未来设计的建议!

    此致

    文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Vincent:

    我们的最大 Vout 意味着您的 Vout 目标不应设置为超过4V。 VOUT 绝对值意味着 Vout 引脚可以承受4.8V 的电压。 4V 和4.8V 之间的间隙是因为在低侧 MOSFET 上始终会存在开关过冲。 因此、如果内部 MOS 能够承受4.8V 的电压、就无法将 Vout 设置为4.8V。

    这张图片没有在 TPS61021A 上拍摄、但它描述了过冲。

    因此、如果您将 Vout 设置为4.5V。 则会存在 IC 损坏的风险。  

    此致、

    Travis