This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A80:运行寿命估计

Guru**** 2663045 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1377618/tps7a80-operating-lifetime-estimation

器件型号:TPS7A80

工具与软件:

嗨、团队:

您能否告诉我如何估算 TPS7A80的工作寿命?
我的客户希望在预期工作寿命为12年的系统中使用 TPS7A80。
因此他们希望确保 TPS7A80可以用于此用例。

此致、
伊藤和树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Kazuki、  

    我有混乱的测试,并将回到你与他们所说的。  

    此致!

    Juiette

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juliette-San:

    您对此有任何更新吗?

    此致、

    伊藤和树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有收到测试的更新、我会跟进。 感谢您的提醒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    他们是如何使用我们器件的?  温度、占空比等。

    我们需要构建任务案例、然后在 QRE 中循环。  

    2认证/可靠性质量和可靠性已根植于 TI 文化之中、我们的目标是为客户提供高质量的产品。 105⁰C 在开发其半导体技术时的最低目标是、在 结温下、100,000小时通电时间内时基故障(FIT)低于50次。 TI 的产品开发过程涵盖仿真、加速测试和耐用性评估等过程。 在产品开发过程中、TI 会对器件工艺可靠性、封装可靠性和器件/封装间的相互作用进行细致的评估。 TI 还会评估产品的制造能力、确认器件和组装流程的稳定性、从而确保向客户供货的连续性。 非汽车类产品均通过业界通用测试方法执行的测试、满足电子器件工程联合委员会(JEDEC)的要求。 适当时可以使用其他标准(例如 IPC/MIL/ANSI)。 汽车产品符合汽车电子委员会(AEC)-Q100标准。 可根据申请向客户提供汽车以及航天和国防(A&D)产品的资质认证测试结果。

    此致!

    Juliette

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juliette-San:

    请查看以下内容:

    - TJ:最大60℃

    -输入电压: 3.3V

    -输出电压: 1.2V

    - 输出电流: 0.1A

    -占空比: 100%(常开)

    -电源循环:每年一次或两次(12年20次)

    -条件:没有风扇的空气冷却。 环境温度为45℃。

    此致、

    伊藤和树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你、伊藤山! 我将传递给 QRE。  

    这是一个假日周末、因此他们的响应可能会延迟。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Itoh-San、

    您是否有"任务简介"格式的此类信息?

    例如、请参阅 B 列

    此致!

    Juliette

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juliette-San:

    我从未见过这种格式。  

    这是否意味着结温的温度曲线?

    实际上、这是工业应用、而不是 ECU。

    此致、

    伊藤和树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经与我们的 QRE 团队创建了一个电子邮件链。