This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25720:充电 IC

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25720

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1385093/bq25720-charge-ic

器件型号:BQ25720

工具与软件:

您好、TI:

   在 BQ25720 Vpsys 计算中

选择 Psys_ratio=1uA/W、因为 RAC=RSR=10m Ω、Vpssys=1uA/W*PSYS*Rpsys,

RAC=RSR=5m Ω、Vpsys=1uA/W/2*PSYS*Rpsys,

请 帮助确认上述计算是否正确、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Liting:

    PSYS= PBUS+PBAT=VACP* IIN+VSYS*IBAT=VACP*(VACN-VACP )/RAC +VSYS (VSRN-VSRP )/RSR  

    对于10m Ω、PSYS=[VACP*(VACN-VACP)+VSYS (VSRN-VSRP)]/10

    对于5m Ω、PSYS=[VACP*(VACN-VACP)+VSYS (VSRN-VSRP)]/5

    请注意、10m Ω 的 VACN-VACP 在相同的功率级别下不会有任何不同、 VSRN-VSRP 也是如此。