This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ34002:LMZ34002RKGT 不工作

Guru**** 2519390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1384106/lmz34002-lmz34002rkgt-not-working

器件型号:LMZ34002

工具与软件:

您好!

我正在使用 LMZ34002RKGT 进行+5V 至- 5V 的 转换。 输出未生成。 附加了我的设计、请检查是否 缺少任何设计。

谢谢!

Akhila

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akhila:

    您是否尝试将 INH/UVLO 延伸到 VIN? 可能您的分压器电压太小。

    谢谢!

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、我已尝试过、也尝试过通过 使 INH/UVLO 悬空来实现、但仍然没有输出。

    谢谢!

    Akhila

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akhila:

    尽管没有 SS 电容器、STSEL 仍连接至 A_VOUT。 您是否可以尝试断开 STSEL 或添加软启动电容器?

    谢谢!

    Andrew