This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:最大误差= 101%

Guru**** 2546020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1384477/bq40z80-max-error-101

器件型号:BQ40Z80

工具与软件:

嗨、团队:

您能解释 MaxError = 101%意味着什么吗?

此致、

Loïc μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Loic:

    在获得 QMax 更新且 Ra 表更新后、该值应该清零。

    此致、

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Evan:

    我理解这个值是如何工作的、我的问题是我怎么能得到101%、这个值的含义是什么。  . 该值 在 TRM 中不能为101%

    此致、

    Loïc μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Loic:

    值可以是101。

    这表明需要一个条件周期。 请完成学习周期、以便 QMax 和 Ra 表可以更新。

    此致、

    Evan