This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2372:具有两个 POE++的 TPS2372-4RGWR 单供电设备

Guru**** 2814505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1384523/tps2372-tps2372-4rgwr-single-powered-device-with-two-poe

器件型号:TPS2372

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

我想知道有关以下问题的信息。

在我们的设计中、有两个 POE++支持的10GBase-T RJ45端口。 但我们一次仅使用一个端口通过外部以太网交换机为器件供电(最大功率高达70W)。

我怀疑对于上述情况、我们是否可以使用单个供电设备(TPS2372-4RGWR)来连接两个 POE++支持的 RJ45端口。

如果是、则在设计电路和布局时我们必须确保什么  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mari:

    感谢您的咨询。

    对于两个 RJ45端口、都只有以下两种情况、数据和 PoE 都没有重叠?

    #1端口1:Data+PoE、端口2:未连接

    #2 端口1:未连接、端口2:Data+PoE   

    如果是、我认为您可以直接将引脚1-8短接到两个端口。 未连接的端口可被视为开路。 尽管某些终端的 LED 指示灯可能仍亮起、但此端口未连接。  

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diang:

    感谢这个建议、

    我们的问题是、我们将使用两个具有磁性元件的 RJ45连接器来支持 Data+PoE。

    但我们的用例将是:

    1. 端口1用作  数据+PoE、端口2仅用作数据

    2.端口1用作数据+PoE、端口2用作数据+PoE

    对于上述用例、我们可以将两个 RJ45电源引脚连接在一起、以连接到单供电设备(TPS2372-4RGW)。

    原理图参考、在这张图片中、仅显示了 RJ45磁性元件、在我们的案例中、我们可以将两个 RJ45磁性元件电源引脚连接到单个 PD 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mari:

    感谢您的答复。

    如果一个端口具有 PoE+数据、另一个端口为数据、则最好在经过整流器后连接它们。 那么 PHY 不应 由37-57V PoE 电压组成。  

    我没有看到 PoE 侧的问题、但建议您仔细咨询 PHY 团队以了解是否存在问题。  

    此致、

    Diang