请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS5430-TPS5430 EP 工具与软件:
我们对其中一款产品进行了 MIL_STD-461F RS103测试、并在我们的器件上生成了电压超范围标志。 这意味着生成的电压超出了设定的7%容差。 我使用2个 TPS5430MDDAREP 生成3.3V 和5V 电压、它们是所有内部传感器的主要电源。 TPS5430MDDAREP 是否不易受此类辐射的影响?
超范围标志是我们 GUI 的一部分。 我们在分压器电路之后使用 ADC 来监控生成的电压并读取它。
还能做些什么?