This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EP EP

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1384991/tps5430-ep-tps5430-ep

器件型号:TPS5430-TPS5430 EP

工具与软件:

我们对其中一款产品进行了 MIL_STD-461F RS103测试、并在我们的器件上生成了电压超范围标志。 这意味着生成的电压超出了设定的7%容差。 我使用2个 TPS5430MDDAREP 生成3.3V 和5V 电压、它们是所有内部传感器的主要电源。 TPS5430MDDAREP 是否不易受此类辐射的影响?  

超范围标志是我们 GUI 的一部分。 我们在分压器电路之后使用 ADC 来监控生成的电压并读取它。  

还能做些什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高动臂、

    您能否将有问题的信号和原理图发送一个波形?

    谢谢!
    Andrew