This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14206:输入端的浪涌电流。

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1384990/lmr14206-surge-current-at-input-side

器件型号:LMR14206

工具与软件:

您好!

我已经测试了 LMR14206XMK/NOPB 该 IC 的浪涌保护、并施加了2kV 的火线到中性线、但 IC 没有承受浪涌、 电路保护如下图所示。

我之前曾 要求在相同浪涌下选择 IC、因此 TI 回答您可以使用它 、但它在输入电源浪涌测试中失败。

如果在输入侧缺少2kV N 实时电路保护和 N 实时电路保护、请告诉我。

这种感觉相当可观。  

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sagar:

    我们的器件最高仅支持45V。 当然、如果未受到适当保护、则会损坏我们的器件。

    如果存在2kV 浪涌、则需要采取一些保护措施、以减轻线路下游电路中的损坏。 您是否能够在 VIN 处添加一个齐纳二极管?

    谢谢!
    Andrew