This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25751D-01:针对 USB-PD-CHG-EVM

Guru**** 2767435 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25751, TPS25750, TPS54531

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1384208/usb-pd-chg-evm-01-for-tps25751d

器件型号:USB-PD-CHG-EVM -01
主题中讨论的其他器件: TPS25750TPS54531BQ25792、TPS25751

工具与软件:

您好!

1. TPS25751D-01TPS25750可直接替换为 USB-PD-CHG-EVM?

  我发现引脚分配是相同的。 我们已经有  USB-PD-CHG-EVM -01想知道是否可以 应用 TPS25751D 样片来替换旧的 TPS25750。

  GUI 还可以与旧版本一起使用? 我需要说明的问题吗?

2.  TPS54531 -01具有降压转换器 USB-PD-CHG-EVM、可将2~4节电池转换为5V、以提供 PP_5V 和 Vconn 电源。

  那么、在5V/3A PDO 曲线中、它将通过 PP5V 提供该路径、对吧? 为什么在5V PDO 用例中不使用 BQ25792转换器来连接5V/3A PDO?

3.在数据表中、TPS25751指出需要至少36kB 的 EEPROM、但在 TPS25751 EVM 中、使用的是512kb EEPROM。 我们必须使用512K?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:  

    感谢您联系我们!

    1.是的,正确。 TPS25751D 与 TPS25750引脚对引脚兼容、因此我认为在  USB-PD-CHG-EVM 01上更换 IC 时不会出现问题。  

    请使用 TPS25751的最新 GUI: www.ti.com/.../USBCPD-APPLICATION-CUSTOMIZATION-TOOL

    2.可以在 Transmit Source Capabilities 寄存器中配置此位、以从 PP3 (PPHV)提供 PDO1。

    3.您无需使用512kB EEPROM。 数据表建议是正确的。  

    如果您有其他问题/疑虑、敬请告知。  

    此致、  

    Aya Khedr  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aya:

    对于问题2、那么我们可以移除外部5V 电源  TPS54531吗?

    在图8-12中、似乎需要该5V 电压来提供 Vconn 电源?

    另外在  TLV75533 USB-PD-CHG-EVM -01设计中、还有一个 TLV75533 LDO。 如果我们的系统不是仅灌电流、它仍然需要 TPS25751提供3V3、对吧? 谢谢!

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:  

    • 正确的、如果您的设计需要 VCONN、则需要5V 电源。  
    • 是、需要 VIN3V3。 当 VIN_3V3电源不可用且 VBUS 上可用时、这称为电池电量耗尽启动条件。   

    此致、  

    Aya Khedr