This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27531-G1:新的学习周期

Guru**** 2506515 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24192, BQ27531-G1, BQSTUDIO, GPCCHEM, BQ27531EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1308839/bq27531-g1-new-learning-cycle

器件型号:BQ27531-G1
主题中讨论的其他器件:BQ24192BQSTUDIOGPCCHEMBQ27531EVM

您好!

首先、我祝愿大家在2024年新年快乐。

我们在项目中将 bq24192与监测计 bq27531一起使用、从而控制充电器。 由于测试过程中出现了一些新要求、因此我想执行一个新的写入周期。 如何使用当前黄金映像开始此过程? 以及如何将 Update Status 寄存器设置为00、因为这是文档"实现成功学习周期"所要求的。

欢迎提出任何建议。

此致、

Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、

    如果要执行新的学习周期、可以将新版本的固件下载到 bq27531-G1产品页面中的监测计(位于软件开发下)并再次执行学习周期、从而实现此目的。

    此致、

    Anthony Baldino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!

    这意味着我必须手动设置所有工程相关设置(在数据存储器中)?

    此致、

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、

    对新固件编程后、可以重新输入数据存储器中与工程相关的设置。 学习周期的目的是创建 Impedance Track 算法用于计算的 QMax 和 Ra 表值。 实现成功学习周期文档的第2节提供了所需的最低数据闪存设置。

    此致、

    Anthony Baldino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!

    只是一个关于"充电器控制选项"的小问题。

    有一个位名为 CMD_NOT_REQ。 如果该位保留为0、则必须使用命令 GG_CHGRCTL_ENABLE 通过电量监测计控制充电器。 但是如果我设置为1、如何控制充电器呢? 通过充电器 I2C 接口直接连接还是通过监测计的 I2C 接口设置 BYPASS=1?

    如果 SOH_EN=1、则充电曲线基于运行状况。 您能解释一下这到底意味着什么吗?

    美好的周末

    此致、

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、

    关于 CMD_NOT_REQ = 1、电量监测计将控制充电器作为主机、这与  GG_CHGRCTL_ENABLE 命令在电量监测计和充电器 I2C 接口之间进行通信时发送命令相同。 如果 BYPASS = 1、那么我认为充电器命令可以从主机发送到充电器并由电量监测计中继。

    下面更深入地说明了启用 SOH_EN = 1对充电曲线的作用:

     

    此致、

    Anthony Baldino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!

    我已设置 SOH_EN=1和 STEP_EN =1、以便在电池寿命期间实现更好的 SOC 预测。 有道理吗? 在我的旧设置中、两者都设置为0。

    DEFAULT_OVRD 位的具体含义是什么?在"初始化期间覆盖测量仪表内的充电算法掩码"下我应该理解什么? 它是指在复位和/或其他事情之后进行初始化吗?

    我对与"Load Mode"相关的设置有疑问。 我不确定我的应用是更恒定的功率还是更恒定的电流。 从电池侧看、我的观点是功率是恒定的、因为在工作过程中电流会以多低的电压增加。 最准确地描述了恒流负载是什么?

    我过去在使用旧黄金映像时观察到、在器件上电时、SOC 显示的值会有所不同、直至达到6-7%。 可能是"Load Select"出现错误值的原因? 已设置 Load Mode = 0且 Load Select = 1。 现在我想更改 Load Mode = 1和 Load Select = 3。 有道理吗?

    提前感谢您的帮助。

    此致、

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 SOH_EN=1且 STEP_EN=1、则充电电流将超过温度曲线设置的电流。 是这样吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、

    [报价 userid="92334" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1308839/bq27531-g1-new-learning-cycle/4977710 #4977710"]为了在电池使用寿命期间实现更好的 SOC 预测、我已设置 SOH_EN=1和 STEP_EN =1。 有道理吗? 在我的旧设置中、两者都设置为0。

    是的、有道理。 通常、SOH_EN 和 STEP_EN 的默认值为1:

    [报价 userid="92334" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1308839/bq27531-g1-new-learning-cycle/4977710 #4977710"]位 DEFAULT_OVRD 的具体含义是什么?在"初始化期间覆盖测量仪表内的充电算法掩码"下我应该理解什么? 初始化意味着在复位和/或其他事情之后?

    关于 DEFAULT_OVRD、这允许充电器内的默认值在通信初始化时覆盖电量监测计的充电算法、无论是通过命令复位还是上电复位。 我相信、该设置适用于充电器的标准电荷曲线比监测计的标准电荷曲线更受欢迎的应用、在该应用中会考虑 SOH 等某些其他方面的电荷曲线。

    我对有关"加载模式"的设置有疑问。 我不确定我的应用是更恒定的功率还是更恒定的电流。 从电池侧看、我的观点是功率是恒定的、因为在工作过程中电流会以多低的电压增加。 最准确地描述了恒流负载的是什么?

    关于负载模式和负载选择、您能更深入地介绍负载分布吗、让我们更好地了解应该使用哪些设置吗?

    我过去在使用旧黄金映像时观察到、当我打开设备电源时、SOC 的显示值差异至6-7%。 可能是"Load Select"出现错误值的原因? 已设置 Load Mode = 0且 Load Select = 1。 现在我想更改 Load Mode = 1和 Load Select = 3。 有道理吗?

    这可能会导致该问题、一旦我们知道此应用的负载分布、我们将会有一个更好的想法。

    [报价 userid="92334" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1308839/bq27531-g1-new-learning-cycle/4978004 #4978004"]如果 SOH_EN=1和 STEP_EN=1、充电电流将超过温度曲线设定的电流。 正确吗?

    我认为在某些情况下这是正确的。 STEP_EN 支持基于数据闪存中输入的温度曲线的多级充电算法、SOH_EN 将根据电芯的 SOH 增大或减小电流。

    此致、

    Anthony Baldino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!

    感谢您发送编修。

    充电器和电量监测计是医疗监控器件的一部分。 该器件将主要与外部电源适配器配合使用(因此电池大部分时间都处于充满电状态)。 在运输(或其他事情)期间、设备将由电池供电。  

    我们的器件可通过约300 -350 mA 的电池提供平均电流消耗。  随着时间的推移、电流不是恒定的。 它显示了 WiFi/bt 模块、eMMC、微控制器、传感器等在短时间内达到的峰值 电池的容量为4400 mA

    此致、

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、

    如果可能、您是否会在此器件上碰巧有高采样负载分布数据? 这样我们就能更好地了解要选择哪些设置。

    此外、本文档下面的第2节提供了有关各个"Load Mode"和"Load Select"选项的更多信息:

    http://www.ti.com/lit/pdf/slua948 

    此致、

    Anthony Baldino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!

    我想您的意思是 bqstudio 记录的.log 文件? 目前我没有这样的文件。 如果需要、我将尝试使用旧黄金映像生成它。

    不过、我已经阅读了您在之前的回答中提到的文档、 我认为必须为我的应用将负载模式设置为"恒定功率"、因为电流会随着电池电压的变化而变化。 你有什么看法?

    对于"Load Select"、我不确定哪一项是最佳设置。 放电周期之间负载没有变化太大。 只有当我切换 WiFi/bt 模块时、负载才会增加约10-15%。 您认为我可以使用设置"上一个放电周期的平均放电负载"、即值为0而不是3、还是您有其他建议?

    此致、

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、

    可以使用 bqStudio 的.log 文件、我们只需要更多关于负载随时间推移如何使用电压和电流的数据、从而更好地了解不时出现的电流尖峰。  

    关于使用恒定功率、这可能起作用、因为电流会发生变化、并且在任何时候都不是恒定的。 关于负载选择、我们需要在此处查看负载分布、以便更好地了解为此选项选择什么。

    此致、

    Anthony Baldino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!

    我可以执行一个新的学习周期、因此我创建了一个新的黄金映像(在也执行了校准步骤之后)。

    现在、我尝试找出最适合我的应用的负载模式/选择。

    BQStudio 提供了 Flags()中通过的电荷和 WAIT_ID 位的视图。

    首先、WAIT_ID 位的含义是什么、以及我应该从何处(从哪个寄存器)获取有关通过的电荷的信息。

    此致、

    Alexandru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、

    当电量监测计等待识别插入的电池时、设置 WAIT_ID。

    关于如何获取通过的电荷的信息、可以在.log 文件中进行量化、其中进行的测量将标记为 Qpass。

    下面是有关如何测量通过的电荷的更多信息:

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/139/84216.Theory-and-Implementation-of-Impedance-Track-Battery-Fuel_2D00_Gauging-Algorithm.pdf 

    此致、

    Anthony Baldino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!

    如果 WAIT_ID 将保持设置状态 (在长时间插入电池后)、这是什么意思? 换句话说、当它将分别被清除时?

    我希望在我们的嵌入式器件中实现传递的 charge ()函数。 BQStudio 是如何进行该计算的?

    此致、

    Alexandru Mixich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于一些安全问题、电芯制造商建议使用4.1V 充电、而不是4.2V 充电。 我已将其设置为"Terminate Voltage" resp 的值。 "最终电压" 3000mV。 现在是否应该更改为2900mV 以允许更多通过充电? 还是应该设置为更高的值?

    此致、

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、

    如果 WAIT_ID 将保持设置状态 (在长时间插入电池后)、这是什么意思? 换言之、何时分别将其设置为清除?

    您能否告诉我、在此期间是否也设置了 BAT_DET 位? 此外、您能否告诉我、您在器件的 BI 引脚上的上拉电阻器的值是多少?

    我想在我们的嵌入式器件中实施函数传递的电荷()。 BQStudio 如何进行此计算?[/QUOT]

    如果您正在实现 PassedCharge ()函数,这可以通过读取测量仪表的0x68和0x69来实现。

    由于一些安全问题、电池电芯制造商建议使用4.1V 充电、而不是4.2V 充电。 我已将其设置为"Terminate Voltage" resp 的值。 "最终电压" 3000mV。 现在是否应该更改为2900mV 以允许更多通过充电? 还是应该设置为更高的值?

    这取决于该应用所使用的相应 ChemID。 您能告诉我正在使用哪个 ChemID 吗?

    此致、

    Anthony Baldino

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!

    是的、始终设置 BAT_DET 位。 并不总是设置 WAIT_ID。 我不知道要分别设置哪个事件来清除它。 可能是在我断开电池一小段时间后设置的。 我不确定。

    BI 引脚具有1.8M 上拉电阻、如下图所示。

    ChemID 0x2043。 我们使用2节并联的电池。

    我进行了一些测试以找到"负载模式/选择"设置的正确组合、并且由于使用的充电电压较低(FullAvailable Capacity 值达到3400mA 6)、因此观察到了这些设置 因为我已经为 DesignCapacity 设置了值4400mA、所以 SOH 值设置为约78%。 我们在嵌入式器件中只允许高于82%的值。

    那么、我应该使用3400mA 骨密度值骨密度骨密度骨密度骨密度骨密度骨密度骨密度骨密度骨密度 我认为进行新的学习周期可能更好、因为充电电压降低到4.1V、并具有新的设计能力。 你有什么看法?

    此致、

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、

    我认为、这两个问题都可能来自同一个领域、这可能是化学 ID。 我不会降低原始4400mA 的设计容量

    您能告诉我如何为此器件选择 chemID 吗? 是否使用了 GPCCHEM 工具来查找此匹配项?

    此外、您能否告诉我是否为 bqStudio 中的 OCVa0和 OCVa1表 ChemID 都设置了此 ChemID?

    此致、

    Anthony Baldino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!  

    你是对的。 我选择了错误的化学 ID。 它是标准0x1202。 我忘记了我需要通过 BQStudio 对它进行编程才能在 bq27531上更改它。

    请从随附的数据表和下图中确认我的选择是否正确。

    e2e.ti.com/.../2021_2D00_11_2D00_01_2D00_V01_5F00_DB.PA_2D00_L2238.K01.R001.pdf

    我现在将开始一个具有4.2V 充电电压的新学习周期。 对吗?

    此致、

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但我还是将其与 SOH 混淆了。

    当我使用4.1V 作为充电电压时、FCC 值将明显小于 Design Capacity 值。 因此、SOH 值将小于80%。  

    如何解决此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、

    在使用新的 ChemID 开始学习周期之前、请使用下面的 GPCCHEM 工具、以确保它与您使用的电池最匹配。 ChemID 在中创建的命名和用例有时存在不一致、使用此工具可以让我们确认它是可能的最佳匹配。

    https://www.ti.com/tool/GPCCHEM 

    我认为、与 Design Capacity 相比、FCC 值较低的问题可能是由 ChemID 问题引起的。 如果在实施新的 chemID 之后、该问题仍然很明显、我们可以查看参数。 但是、对于这个学习周期、请将设计容量保持为电芯的额定值、以尽可能准确地进行学习。

    此致、

    Anthony Baldino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!

    好的、我将使用 GPCCHEM 工具来查找最合适的 ChemID。

    但我们的电池组有2节并联的电池。 GPCCHEM 是否会考虑到这一点? 所有 TI ChemID 都仅表征1个电芯。

    在配置文件中、我只能指定串联的单元格数量。 我假设在本例中、我必须输入1。 对吗?

    此致、

    Alexandru Mixich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通知。 我们的电池组实现了一个增加了额外电阻的安全电路。 GPCCHEM 会考虑这一点吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexandru:

    您正确地将电芯数量设置为1、但在完成 GPCCHEM 工具的测量时、请将两个电芯保持并联。

    关于安全电路、是否可以将其禁用或移除以进行测试? 由于额外的电阻、这可能会影响电池的 chemID 匹配。

    此致、

    Anthony Baldino  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!

    无法禁用测试所需的安全电路。  

    但是我和电池组制造商交谈时、他建议我使用 ChemID  2154.  

    现在、我将使用 ChemID 运行新的学习周期。

    关于 SOH 计算、我仍有疑问。

    在文档 SLUA903中、其保留了使用较低的充电电压(即4.1V)来相应地调整设计容量的情况。

    因此、学习周期将以4.2V 的电压执行、设计容量为4400 mA 为了在现场使用、我将使用4.1V 作为充电电压。

    在充电/放电阶段、我将确定通过的电荷量、并将此值用作新的设计容量。

    这是否是解决 SOH 计算问题的实用方法?

    此致、

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、

    对于学习周期、请将设计容量和充电电压保持在规定值(4400 mA 和240.2V)、周期完成后、只要相对于学习周期值降低设计容量和充电电压、就可以更改设计容量和充电电压。

    这将使电量监测计能够在创建 Ra Table 和 QMax 值时了解电芯的最大电位。

    如果这无法纠正 SOH 计算问题、我们可以了解可缓解该问题的其他参数。

    此致、

    Anthony Baldino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!

    我已使用规定的值(4400mA 和384.2V)执行了 Lerning 循环、并将这些值更改为所需值(3900mA 和384.1V)。  将 Load Mode 设置 为1 (恒定功率)并将 Load Select 设置为1 (当前平均放电功率)。 我还将测试其他负载选择 的可能性、以找到适合我们应用的最佳设置。

    不过、第一批测试显示剩余容量跟踪良好、但我无法通过0x68和0x69读取通过的电荷。 我在正常操作模式下将其读取为标准命令。 这是否正确、或者您是否建议使用其他方法来访问 PassedCharge 信息?

    此致、

    Alexandru Mixich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexandru:

    请尝试通过 bqStudio 中的"Advanced Comm I2C"面板读取通过的电荷、同时将 I2C 地址设为 AA、并将开始寄存器设为68。

    请告诉我、这是否允许您读取通过的电荷。

    此致、

    Anthony Baldino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!

    我们已成功实现 PassedCharge 的读取功能。 软件中的读取实现错误。

    不过、与此同时、我在学习周期后使用不同的 DesignCapacity、Qmax0和 Qmax1值进行了一些测试。

    但我面对着一个奇怪的行为。

    1.因为我是以4.1V 而不是4.2V 充电,所以我观察到最大 容量可实现的容量约为4000 mA、因此随着学习周期中容量的增加、容量减少约10%。 因此、我将设计容量更改为406 3900mA、将 CC 阈值更改为3500mA、将 Qmax 电池0 (DF GG 类)更改为3900 mA H. 我监测了在完全充电期间消耗的电荷、该值与新设计容量大致匹配。 但是充满电容量的值更新为大约3300mA

    2.我将设计容量和 Qmax Cell 0的值更改为4400 mA (原来的那个)。 充满电容量的值更新为约联络3700mA

    3. 我将设计容量和 Qmax Cell 0的值更改为4500 mA (原来的那个)。 充满电容量的值更新为约联络3900mA

    在全部3个案例中、我对电池进行了充电和放电、但 SOH 设置为87%、SOH 状态仅为0x02。 用于测试的电池是新电池。 通常 SOH 状态应为0x03。 对吗?

    正如我在之前的帖子中提到的、我们的电池组具有一个安全的电路、可将电量监测计看到的电池电阻增加约100m Ω。

    冷是额外的阻抗、这是我们出现这种奇怪行为的原因? 如果有、如何在电量计执行的计算中补偿额外的电阻? 不应该执行此学习周期?

    此致、

    Alexandru Mixich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexandru:

    [报价 userid="92334" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1308839/bq27531-g1-new-learning-cycle/5047432 #5047432"]

    1.因为我是以4.1V 而不是4.2V 充电,所以我观察到最大 容量可实现的容量约为4000 mA、因此随着学习周期中容量的增加、容量减少约10%。 因此、我将设计容量更改为406 3900mA、将 CC 阈值更改为3500mA、将 Qmax 电池0 (DF GG 类)更改为3900 mA H. 我监测了在完全充电期间消耗的电荷、该值与新设计容量大致匹配。 但是充满电容量的值更新为大约3300mA

    2.我将设计容量和 Qmax Cell 0的值更改为4400 mA (原来的那个)。 充满电容量的值更新为约联络3700mA

    [报价]

    对于这两种情况、是否可以为这两者接收.gg 和日志文件? 这样、我们就可以更深入地了解导致 FCC 出现这种差异的原因。

    3.  我将 Design Capacity 和 QMax Cell 0的值更改为4500 mA (原来的电池)。 完全充电容量的值已更新为约3900mA 3024[/报价]

    我相信您之前已经说过、学习周期是使用4400 mA H 设计完成的 我们不建议将设计容量更改为高于学习周期所使用的值。  

    此致、

    Anthony Baldino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!

    电池组的经销商已通知我容量确实是4500mA 十六 因此、学习周期是使用此容量执行的。 您正是在担心不将设计容量更改为较低的值时、因为它是在学习周期中使用的。 否则、电量监测计中的所有计算都将沿错误的方向进行。

    我将设计容量和 Qmax Cell 0更改为4500 mA 现在、经过1个周期后、满电荷容量更新为4040 mA、我认为这代表了使用4.1V 作为充电电压时的良好值。

    SOH 的值大约是90 - 93%、我认为这也是可以的。 我们将在应用中使用此值作为100%。 但是、一个器件上的 SOH 状态显示为0x02、第二个器件上显示为0x03。 正如我所了解的、值0x03表示基于补偿的 QMax 进行的 SOH 计算、而0x02表示未补偿的 QMax。

    您能告诉我、请在什么时候更改、或者什么会影响从0x02更改为0x03的状态。  

    在 Charger Control Configuration 下、有一个名为 Charge Disabled Regulation Voltage 的值要设置。 技术手册中的说明指出、这是电池未充电时充电器配置的调节电压。 目前、该电压设置为4200mV。 我应该让它保持该值、或者我应该例如将它调整到4150mV、因为最大值 在我们的应用中、充电电压为4100mV?

    此致、

    Alexandru Mixich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexandru:

    您能告诉我在哪个时间或者会影响从0x02更改为0x03的状态吗?  [报价]

    我相信、SOH 状态报告的0x02和0x03值之间的差异代表了用于计算 SOH 的 QMax 时的情况。 在0x02时用于 SOH 的 QMax 是插入电芯后的初始值、0x03是预先形成 Charge 和 Relax 并更新 QMax 之后。

    在"Charger Control Configuration"处、有一个名为"Charge Disabled Regulation Voltage"的值将被设置。 技术手册中的说明指出、这是电池未充电时充电器配置的调节电压。 目前、该电压设置为4200mV。 我应该让它保持该值、或者我应该例如将它调整到4150mV、因为最大值 在我们的应用中、充电电压为4100mV?

    我认为、由于该值是在电池未充电时的值、因此应将其设置为最大值 电压为多少。

    此致、

    Anthony Baldino

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!

    感谢您提供宝贵的信息。 非常感谢您的支持。

    同时、发送0x02的器件现在更改为0x03。 因此、需要更新充电后的放松时间。  

    在我的测试期间、我观察到 FullChargeCapacity 的值随放电/充电阶段而变化。 I DISCHARGE 每次直到电池电压略低于最终电压(在本例中为3000mV)、I CHARGE 为4.1V 直到达到收尾电流(在本例中为130 mA)。 FullChargeCapacity 值在放电阶段结束时和充满电时一样较低。

    我得出的第二个观察结果是、在第二个放电/充电周期、报告的 FullChargeCapacity 在充电结束时增加至超过10%。

    您对这2项观察结果有什么解释吗?

    此致、

    Alexandru Mixich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexandru:

    下面是如何计算满电荷容量以及何时在电量监测计内计算该值。 这种情况也可能发生、因为每次发生一个周期时、电量监测计都会学习更多有关 FCC 和其他值的信息。

    此信息可在以下位置找到: /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/139/7652.Theory-and-Implementation-of-Impedance-Track-Battery-Fuel_2D00_Gauging-Algorithm.pdf 

    如果可能、请发送此事件的日志文件、我们可以对其进行详细查看。

    此致、

    Anthony Baldino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!

    目前我无法向您提供日志文件。 为此、我必须更改 PCB 板和软件上的某些内容以使用 BQStudio 日志机制。 我们现在通过我们的器件软件来记录电量计数据。

    目前我有更多相关的问题需要解决。

    1.尽管电池电量为0%、但 SOC 设置为0%。 电压高于 TerminateVoltage 电平。  在本例中、TerminateVoltage 设置为3000mV。

    保留的部分

    在本例中、似乎不仅终止电压会影响将 SOC 设置为0。 您是否有任何其他可能导致此问题的原因?

    2.有时当达到收尾电流时、SOC 不会变成100%。 该图显示为97、98%或99%。 我已经将收尾电流设置 为130mA 并将收尾电压设置为100mV。 你知道这是什么原因吗?

    3.在系统中更换电池时、我必须更改哪些设置? 只需将 Cycle Count 0设置为0、将 QMax Cell 0设置为 DesignCapacity 值即可。 或其他任何东西?

    此致、

    Alexandru Mixich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexandru:

    关于#1和#2、如果不使用.log 文件、则很难指出这两个问题的根本原因、因为它可以显示测量仪表的所有寄存器中。 请在创建后发送一个。

    1.您能告诉我什么是保留容量吗? 我需要更多数据来调查这种情况的原因。

    2.我认为、对于某些设置、只有在 FC 标志被设置后 SOC 才会移动到100%。 请确保满足以下所有条件、以设置 FC:

    3.我相信你是对的,我会在安理会外得到确认。

    此致、

    Anthony Baldino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!

    关于#1、ReserveCapacity 的设置设为0。

    在#2时、我将 TaperVoltage 从100mV 更改为70mV、将 TaperCurrent 从120更改为150mA、看起来效果更好了。 则会实现100%的 SOC。 顺便说一下、FC 位始终置位。 但我不明白 TaperVoltage 的晶振值如何影响 SOC 的准确度。

    在#3只需确认。 对我来说,这似乎是正确的方式。

    此致、

    Alexandru Mixich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexandru:

    感谢您的澄清、关于#1和#2、请告知我何时为此情况创建了.log 文件。 这将让我们更好地了解这种根本原因是什么。 收尾电压的降低可能会缩短清除充电终止电压条件的路径、从而有助于 SOC。

    如果使用同一个电池进行互换、那么我认为只有这些参数需要更改。 在前几个周期中、测量可能会略有关闭、但这应该只是学习电池的电量监测计。

    此致、

    Anthony Baldino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!

    感谢您的答复。 我将在下一次尝试向您发送一些日志。

    我有一个新问题。 现在介绍预充电过程。 通过 bqstudio 读取充电器寄存器的 Reg03时、设置显示值设置对应于128 mA 的预充电电流。 但是平均电流显示的是该值的两倍(如下图所示)。 在 Reg04中、预充电到快速充电的转换设置为3.0V。

    我对电池放电至大约2.8V。 这种行为是否正确?

    此致、

    Alexandru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexandru:

    您能否确认是否对此测量仪表进行了与电流测量相关的任何校准? 如果您无法提取电量计的.gg 文件、您能否告诉我这些值在数据闪存中设置为什么值?

    您还能告诉我所使用的感应电阻器的值是多少?

    此外、如果可能、您是否可以尝试在检测电阻上放置一个128mA、以确认这是 bqStudio 中看到的值? 这将使我们能够确定这是配置问题还是校准问题。

    此致、

    Anthony Baldino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!

    是的、已完成电流测量校准。

    您可以找到.gg 文件。

    e2e.ti.com/.../GG_5F00_VG5_5F00_1003.gg.csv

    使用的感应电阻器为10m Ω。

    明天我会做你建议的测试。

    此致、

    Alexandru Mixich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexandru:

    感谢您共享.gg 文件。

    完成后请告诉我测试结果。

    此致、

    Anthony Baldino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!

    我进行了电流测量、结果看起来非常准确。

    因此我没有解释为什么会看到两倍的预充电电流。

    但是,在同一时间一个新的旧问题已经发生。

    我之前写了一些文章、充电被发现(FC 被设置)、SOC 为96%-97%。 正如我 Conclusion、我将 Taper Voltage 从100mV 更改为70mV、将 TaperCurrent 从130mA 更改为150mA。

    但现在情况正好相反。

    SOC 设置为100%而不设置 FC。 随着 TaperCurrent (设置为150mA)、273mA 的 AverageCurrent 会更大

    现在这种行为的原因可能是什么?

    此致、

    Alexandru Mixich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否可以进行网络会议(跨团队)?

    此致、

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexandru:

    根据该图、测量 SOC 的过程是剩余电量/满充容量。 使用该图像中的值、SOC 将为99.6%。 但是、在主要充电终止中可能仍不满足设置 FC 位的条件。

    关于会议、我更希望等到我们收到一个包含该问题的日志文件、因为即使我们举行会议、如果没有一个日志文件、我们也无法真正发现问题的根本原因。

    此致、

    Anthony Baldino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!

    我打算在一次会议上讨论一些有关电量监测的主题、这些主题并非专门针对某个问题。 但是、如果不可能、我们将首先等待日志记录。

     我还有一个问题。 DF 中有一个称为"Min. Taper Capacity"和"Current Taper Window"。  它们已设置为25mA 309和40年代。 你认为、我应该改变其中一个、看看会发生什么? 还是让它们保持原样?

    此致、

    Alexandru Mixich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!

    根据我读到的内容、我了解到充电器有一个安全计时器、可防止由于电池异常情况而延长充电周期。  

    在 Reg5 I 中启用它(设置位3)并设置8小时时间(位2=0和位1=1)。 作为测试设备、我使用了电池仿真器、我在其中设置了30%的静态 SOC。 这意味着仿真器将充电状态保持所需的时间。  

    运行超过24小时后、在 Reg9中未检测到计时器过期(位 CHRG_FAULT[1]和[0]未设置为11 =充电时间过期)。

    配置与我之前发布的 GG_VG5_1003.gg.csv 中发送给您的配置相同

    您是否知道为什么会发生这种情况? 如何检查计时器是否已启动?

    此致、

    Alexandru Mixich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexandru:

    抱歉耽误您的时间、您可以更改 Current Taper 窗口、以查看这是否有助于电量计达到充电终止。 当前收尾窗口是2个连续窗口必须满足条件的时间量、因此降低这一点可能有助于问题。

    关于最小收尾容量、我认为该值的变化不应该超过已设置的值、因为这是基于这些窗口中通过的电荷。

    关于计时器问题、请让我对此进行调查并报告我的发现。

    此致、

    Anthony Baldino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!

    我今天将安全计时器更改为5小时、并降低了充电电流、但在充电9小时后充电电流仍未过期。

    测试是否正确?

    此致、

    Alexandru Mixich