This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSF12C1-Q1:TPSF12C1对 CM 噪声没有影响、VINJ 会饱和

Guru**** 2815135 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1354270/tpsf12c1-q1-tpsf12c1-have-not-effect-on-cm-noise-vinj-is-saturate

器件型号:TPSF12C1-Q1
主题中讨论的其他器件: TPSF12C1

大家好,在低压测试中有很好的效果,但对高压测试没有影响,VINJ 有很多峰值电压,超过12V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jin Jin:

    您能详细介绍一下您的设置吗? 频率是多少? 原理图也会有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jin:

    如果您可以提供更多有关使用 TPSF12C1-Q1进行设置的信息、请继续跟进。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我用的是 TI 的 TPSF12C1Q 滤波板在我的型号,它是 BOOST PFC+DCDC,Vinj 比模型输入电流过零多12V, Vinj 比其他时间要7V。 我根据 TPSF12C1Q 数据表尝试用一些方法和时间来解决这个问题、但它没有 effect.ca、您需要向我提供您的电子邮件、以便我可以向您发送一些图片并帮助我?谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jin:

    您可以向该主题添加图片。 点击"insert"、然后点击"image/video/file"。 然后您可以上传文件。

    是否尝试过将输入电压增加到15V? 您刚才提到您有滤波器板。 是下面显示的那个吗?

    如果是、尝试将滤波器板上的 C6和 C7增加到4.7nF 或10nF。

    请提供您的设置图片以及 PFC 的开关频率是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、是的、我的滤波器板作为您的图片。 C6和 C7?您说注入资本还是 Y 资本? C6和 C7在数据表中是 Y 资本、如图1所示、VDD 是12V、我会尝试增加到15V  、我的 PFC 是120kHz (旧模块 PFC 是65kHz、Vinj 始终是12V、所以我把 F 从65kHz 更改为120kHz)、这是我的测试模块和滤波器板、如图2、我更改了一些参数作为快速入门计算器、图3是我的 Vinj 波和输入电流(PFC)、请帮助我解决这个问题

     e2e.ti.com/.../TPSF12Cx_2D00_Q1_5F00_quickstart_5F00_calculator_5F00_A9_2800_2_29002D00_CP3500_0CFF_EMI-CM-choke-to-9TS-17TS-C13-8.2-C11-1.5.xlsm

     

    e2e.ti.com/.../TPSF12Cx_2D00_Q1_5F00_quickstart_5F00_calculator_5F00_A9_2800_2_29002D00_CP3500_0CFF_EMI-CM-choke-to-9TS-17TS-C13-8.2-C11-1.5.xlsm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉,这是 Vinj wave,谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jin:

    您的设置图片显示板上没有扼流圈。 您可以尝试增加稳压器侧的 Y 电容 C6和 C7。 您的设置使用哪种扼流圈? 它们是铁氧体还是纳米晶? 观察示波器屏幕截图可以发现、INJ 引脚确实饱和。 滤波器板 GND 是否已接地至机箱? 在下面的快速入门计算器中尝试使用新 BOM。   

    e2e.ti.com/.../TPSF12Cx_2D00_Q1_5F00_quickstart_5F00_calculator_5F00_A9_2800_2_29002D00_CP3500_0CFF_EMI-CM-choke-to-9TS-17TS-C13-8.2-C11-1.5_5F00_UPDATE.xlsm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我已经将板上的 Y-cap 从2.2nF 增加到10nF、铁氧体 CM 扼流圈、如图所示、板 GND 连接到模块 GND (模块 GND 与机箱相连)。现在、我将根据您的 BOM 测试模块、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    应尽可能缩短 GND 连接、从而更大限度地减小寄生电感。 下面是 TI 团队在 E2E 中收集的一个链接、旨在帮助设计 AEF。  

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1257197/faq-tpsf12c1-and-tpsf12c3-power-supply-filter-ic-faqs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,我使用您的参数,但 Vinj=12V 当我的模块关闭时,TPSF12C1开启 如图2 ( VDD =12V,带 LISN,模块),Vinj=15V 当 VDD =15V 时为图3 (带 LISN)、但 Vinj=6V (不带 LISN )当 VDD =12V,为什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vinj=12V 当 AC 接通电网且模块接通时, 1尝试 增加稳压器侧的共模扼流圈,Y-Cap (2.2nf 至10nF ), EVM 的 GND 接地,但 Vinj 上周仍然是12V ,我的拓扑是升压 PFC 120kHz+DCDC PFC 如下图,如果 TPSF12C1未使用该拓扑????

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jin:

    您好,我使用您的参数 ,但 Vinj=12V 当我的模块关闭 时,TPSF12C1开启为图2(LISN=12V,带 VDD 的模块),Vinj=15V 当 VDD =15V 时为图3(带 LISN)、但 Vinj=6V (不带 LISN=LV,Vinj=12V) VDD 为什么?

    我给出的 BOM 当对设置应用 LISN 时、会导致 TPSF12C1变得不稳定。 尝试通过将 Rg 电阻器从4.5k Ω 更改为7.5k Ω 来降低 TPSF12C1的增益。 查看下面的快速入门计算器:

    e2e.ti.com/.../TPSF12Cx_2D00_Q1_5F00_quickstart_5F00_calculator_5F00_A9_2800_2_29002D00_CP3500_0CFF_EMI-CM-choke-to-9TS-17TS-C13-8.2-C11-1.5_5F00_UPDATE_5F00_1.xlsm

    [报价 userid="603908" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1354270/tpsf12c1-q1-tpsf12c1-have-not-effect-on-cm-noise-vinj-is-saturate/5198936 #5198936"]Vinj=12V 当 AC 连接到电网且模块 接通时、1尝试增加共模扼 流圈、稳压器侧的 Y-cap (2.2nf 至10nf)、EVM 的 GND 接地、但上周 Vinj 仍为12V、我的拓扑为升压、120kHz +直流/直流 PFC、如下图所示吗?]

    当 VINJ = 12V 时、这意味着什么? 要快速查看 INJ 引脚是否未振荡、需要为 TPSF12C1上电、但将其他所有引脚都保持关闭状态。  

    本  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如图1所示、当交流电源未打开、但连接到模块时、HI ben、rg=7.5k Ω、Vinj =12V。 未连接交流电源时、Vinj=6V。

    我有一个问题、在1-10kHz 频率下没有相位和幅度波是正常的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jin:

    扼流圈数据测量缺少该频率范围。 您可以重新获取扼流圈数据并将频率扫描的起点更改为1kHz 吗?

    hi ben、rg=7.5k Ω、Vinj =12V、如图1:当交流电源未打开、但已连接到模块时。 未连接交流电源时、Vinj=6V。[/报价]

    您可以继续增加 Rg 以降低 AEF 环路的整体增益或减少 RD2、从而降低到 PE GND 的阻抗。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您说:AEF 环路的增益是相位? RG 从4.5k Ω 变为7.5k Ω、这会降低相位并增加幅度。

    是否必须测试1-10k  扼流圈数据? 我的 Rg=4.5kHz 如图1所示、Rg=7.5kHz 如图2所示

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    增加 Rg 将导致环路增益的幅度不会立即在图1中从10 kHz 到40 kHz 之间发生如此困难的转换。 在图2中、幅度转换在10kHz 至40kHz 之间更微妙。  如果您可以从1K 扫描扼流圈、这是有用的信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,我测试 CM 扼流圈参数从1k 到30M 如下文件,我把 RG 从7.5k 更改为12k,VINJ 波如图2所示,它在附近交流电流过零时仍然饱和,我也把 VDD 从12V 更改为15V,VINJ 没有变化如图1所示

      e2e.ti.com/.../TPSF12Cx_2D00_Q1_5F00_quickstart_5F00_calculator_5F00_A9_2800_2_29002D00_CP3500_0CFF_EMI-CM-choke-to-9TS-17TS-C13-8.2-C11-1.5_5F00_UPDATEnew-Z.xlsm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jin:

    尝试将电阻器 RD2从200欧姆减少到100欧姆。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢、我下午会把 RD2改成100、我现在测试一些数据、Rg 从12k 变成15k、RD2从200变成120、VDD =12V、如 图1所示。  当 VDD = 15V 时、该值没有变化

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jin:

    这是 INJ 引脚的图吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、它是芯片的 Vinj、测试点如下

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ben、我有两个问题

    1.关于共模扼流圈阻抗测试方法,两个绕组 并联,1连接到4,2连接到3时测试共模扼流圈阻抗,如下图所示,是不是正确? 或者只需要测试1和2、是否不需要并联两个绕组?

       与我的 PFC 拓扑一样、其他工程师也使用此芯片解决 PFC 拓扑中的 EMI 问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jin:

    请参阅以下内容:

    我们已经看到许多不同的 PFC 拓扑。 我们通常建议客户使用纳米晶扼流圈、因为扼流圈的相位转换比铁氧体扼流圈软得多。 您可以单击下面的链接、了解有关此内容的更多信息:

    https://www.how2power.com/pdf_view.php?url=/newsletters/2403/articles/H2PToday2403_design_TexasInstruments_part3.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jin:

    是否有任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对不起,我需要解决其他工作,我将在本周测试。 请不要关闭我的问题,我仍然测试。谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jin:

    感谢您的更新。 我已经重新打开该线程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jin:

    如有任何更新、请随时与您联系。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、我使用  纳米晶扼流圈 、但 它仍然没有任何效果、Vinj =12V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jin:  

    如果使用了纳米晶扼流圈、您是否测量了这些扼流圈的阻抗和相位并将数据输入到快速入门计算器中? 阻尼网络需要重新调整纳米晶扼流圈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我 按照 filee2e.ti.com/.../TPSF12Cx_2D00_Q1_5F00_quickstart_5F00_calculator_5F00_A9_2800_2_29002D00_CP3500_0CFF5E977666_-_2800_version-1_2900_.xlsm 测量纳米晶扼流圈的阻抗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jin:

    请在更新后的快速入门计算器中尝试使用阻尼网络值。

    e2e.ti.com/.../TPSF12Cx_2D00_Q1_5F00_quickstart_5F00_calculator_5F00_A9_2800_2_29002D00_CP3500_0CFF5E977666_-_2800_version-1_29005F00_UPDATE.xlsm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Ben、aboutCD2、我没有470nF 50V 电容、只有470nf 25V 和330nf 50V 电容、所以我使用330nf 50V 电容 、但没有效果、Vinj 如下图饱和、我试着将 VDD 从12V 更改为15V、结果没有变化、

    .

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jin:

    用于阻尼网络的元件不必是高电压。 它们可以是25V 器件。

    您是否厌烦了仅为了使 AEF IC 在没有任何饱和的情况下正常工作而使用更高值的扼流圈?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、我的 AEF IC 在模块的输入电流过零附近仍处于饱和状态

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jin:

    过零是一个问题。 我的建议是增加稳压器上的 Y 电容、同时增加扼流圈的电感、以降低通过第一级滤波器的共模噪声。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、您看到其他人遇到过零问题了吗? 它们能解决这一问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jin:

    是的、其他解决方案也存在过零问题。 其他电容器往往会减小 AEF 环路的增益、增大扼流圈电感、或在常规器件上添加更多 Y 电容器以减少到达第一级 EMI 滤波器的 CM 噪声。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Ben、哪种方法会降低 AEF 环路的增益?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jin:

    可以、通过增加 Rg 电阻的值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jin:

    是否有任何更新?