This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM76003-Q1:功能安全时基故障率文档

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: LM76003-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1381911/lm76003-q1-the-function-safety-fit-rate-document

器件型号:LM76003-Q1

工具与软件:

嗨、团队:

我是否可以知道在哪里可以下载 LM76003QRPPTQ1的功能安全时基故障率文档?

Tks

科里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Corry:

    遗憾的是、此器件没有一个。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    此器件是汽车级。

    此部件是否不符合 ISO26262?

    谢谢

    科里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Corry:

    这是一个较早的器件、符合 AEC-Q100标准、但我们没有此器件的时基故障率文档。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    是否有可能获得   此器件的 ISO26262? 需要多长时间?

    客户的终端项目必须符合 ISO 26262标准、并且设计已修复。  

    您是否有其他具有 ISO26262的 P2P 部件?

    或者、您是否提供了其他建议器件?

    谢谢

    科里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Corry:

    我认为 LM76003-Q1不能是 ISO26262器件。

    我们有一个 LM76003-Q1的 P2P 器件、即 LM76005-Q1

    可以得出:

    LMR38025-Q1

    LM5013-Q1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Corry:

    如果没有其他问题、请点击"Resolved"以关闭主题帖。 谢谢!