This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24780S:BQ24780S

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24780S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1382318/bq24780s-bq24780s

器件型号:BQ24780S

工具与软件:

你(们)好  

我们使用 BQ24780s 智能充电器为电池充电。

在这里有一个引脚 CMP 中,我们将电池电压提供给电阻分压器电路(其中 R1值为715K,R2为180K)。

当我们能够通过电池电压(12.8V 至16.8V)测量 CMP OUT、使 CMPOUT 阈值保持为2.3V 时、CMPOUT 引脚不会根据比较器电压变为高电平或低电平。

在充电选项寄存器中、独立比较器去毛刺脉冲时间为01。

是否可以将 CMPOUT 配置到我们的控制器来读取电池状态。

请帮助我们解决这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max:

    我正在查看您的问题、我将在 EOD 星期三提供最新信息。

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    期待您的回复??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    我们是在美国的假期,因此可能会有一个延迟的反应。 您是在我们的 EVM 还是在您的电路板上进行测试? 如果在您的电路板上进行了测试、您能否与我们共享原理图、以便我们能够使用靠近您原理图的配置在 EVM 上进行测试?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    在 EVM 中、我们还测试了无法读取信号的高电平或低电平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max:

    我将设置一个 EVM、以便复制您的问题。 我将在收集更多信息后提供更新信息。

    此致、

    Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max:

    我能够使 CMPOUT 变为高电平/低电平、所以我想确认 这是否与您在 EVM 上的设置相匹配。

    我将 R36/R35替换为您 选择的715k 和180k 电阻。

    我没有在寄存器中进行任何更改。

    JP3/JP1/JP2/JP5已填充。

    VBUS = 20V

    VBAT = 12-16V

    此致、

    Christian。