This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS701:TPS70102封装和热性能

Guru**** 2625585 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS701

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1382914/tps701-tps70102-package-and-thermal-performance

器件型号:TPS701

工具与软件:

大家好、团队成员:  

我与一名工程师合作、他们对 TPS70102的热性能有一些问题。

  1. TSSOP 封装的电源板是否接地? 另外、散热焊盘是否应电气接地?
  2. 在数据表的公式2 (如下所示)中、当器件散热焊盘连接到外部散热平面时、该公式是否适用?  μ Θja 列为32.6°C/W、但与我们在 EC 表中设置的值不匹配。  

谢谢!

日文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。

    1.是、散热焊盘应电气连接至 GND。

    32.6C/W 表明它采用 PWP 封装但没有空气流量。 我假设74.1 C/W 采用空气流量。 编辑数据表时也可能会出错。 通常情况下、我们使用74.1 C/W 来计算热性能。

    此致!

    Hannah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hannah、  

    感谢您的深入了解。 您能否在内部确认74.1°C/W 是否有气流? 我们的客户在开始资格测试之前需要确认这一点。  

    谢谢!

    日文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然可以、我会向设计人员核实。

    此致!

    Hannah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hannah、  

    好的、谢谢。  

    此致、

    日文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JP、

    在与设计人员交谈后、我相信这正是 该数据表中的 Θja 值发生的情况:

    "客户需要 使用对其设计进行认证 热性能信息表中指定的 Theta-JA 值、例如 ⁰C μ A/W"

    32.6 C/W 是意外从另一个数据表中复制过来的、而且未修正或更新。 设计人员认为该说明复制自 TPS701数据表。

    希望这对您有所帮助!

    此致!

    Hannah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hannah、  

    感谢您向设计团队确认这一点。  

    我们有两个后续问题:  

    1. TPS701电源板是否在内部接地到 IC?
    2. 您先前注意到、 散热焊盘应电气连接至 GND。 这主要是为了通过 PCB 适当散热吗?  
      1. 如果此焊盘连接到 PCB 上悬空的焊盘、会发生什么情况?

    此致、

    日文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JP、

    1.是、要了解有关电源板实践的更多信息、请参阅: PowerPAD (TM)速成(修订版 B)(TI.com)

    2、是的,连接到散热垫主要有助于散热。 散热焊盘是直接使器件散热的主要方法之一。 因此、如果散热焊盘保持悬空状态、则器件的散热性能较差。 此外、散热焊盘用于为裸片提供低阻抗路径以进行散热。  

    希望这对您有所帮助!

    此致!

    Hannah