This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS4H160-Q1:TPS4H160BQPWPRQ1应用电路

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS4H160-Q1, TPS274160

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1383569/tps4h160-q1-tps4h160bqpwprq1-application-circuit

器件型号:TPS4H160-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS274160

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

我想将 TPS4H160-Q1用作高侧开关。 德州仪器(TI)提供了两个版本。 我使用的是版本 IC。  我将使用这些 IC 作为高侧开关、使电磁阀持续100ms。 阀门的峰值电流是0.4A。 电流受阀电阻限制。 在数据表应用手册中、我没有看到任何 IC A 版本的设计参考。 如果有人可以提供 A 版本的设计参考、将会很有帮助。

以下是我的设计注意事项。

- 从应用角度看,不需要电流限制。 因此、我将把 CL 引脚直接连接到 IC 的 GND 引脚。

-我们不想使用故障和诊断引脚。 我们将使其保持悬空。 我们希望系统简单、并且消耗的引脚更少。

-我们计算了阀线圈储存的能量和退磁能量以及退磁时间。 IC 可以轻松地耗散 FET 中的能量。 我们仍然添加了串联齐纳的反激式二极管、作为对电磁阀端子的额外保护。

我们只 使用 IN1、...IN4来打开相应的 OUT 通道。  

电源电压为24V

峰值电流为0.4A

请告诉 我 A 版本是否有任何设计参考。 另外、让我知道我是否可以将故障、热、诊断引脚保持悬空。  

谢谢、此致

SUDESH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sudesh,

    TPS4H160-Q1适用于额定12V 汽车应用。 TPS274160适用于24V 工业应用、可能更适合您的应用(它本质上是具有不同规格的相同器件)。 您的 VDS 钳位计算将适用于 TPS274160。

    所有数字引脚都有内部下拉电阻、因此您可以根据需要保持这些下拉电阻悬空。

    出于 EMI 考虑(如果需要考虑)、建议使用以下旁路电容器:

    您可以将它们连接到同一接地端、因为您没有接地网络。

    确保将散热焊盘接地、因为该焊盘用于散热。

    此致、
    TIM