This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:EOS 模式下的 SOH 并不反映实际的电池情况

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ35100, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1383994/bq35100-soh-in-eos-mode-does-not-reflect-the-actual-battery-condition

器件型号:BQ35100
Thread 中讨论的其他器件: BQSTUDIO

工具与软件:

尊敬的社区成员:

我正在使用您的 BQ35100电量监测计来对主 EVE ER34615 Li-SOCl2电池进行电量监测、 我遇到了基本上与我在后续主题中提到的问题相同的问题。 我正在读取的 SOH 值与电池的实际状态不对应。

根据数据表和技术参考手册、我已经使用 BQStudio 成功执行了电量计的初始校准、编程了适当的化学物质(化合物 ID 0664)、设置了 EOS 模式("Operation Config A"寄存器设置为0x12)、并将"Alert Config"寄存器设置为0x0B。 此外、在"Gas Gauging"选项卡中、将所用电池的数据表对应的值设置为(将"Cell Design Capacity mAh"设为19000、将"Cell Design Voltage"设为3600、将"Series Cell Count"设为1、将"Max Load"设为300)。

然后、我从 BQStudio 转移到外部 MCU、通过该 MCU 进行了一系列测试测量。 我使用了数据表中提到的周期。 在第一个测量周期中、我在 GAUGE_START 命令之前发送了 NEW_BATTERY 命令、并等待 INITCOMP。 我的后续测量周期如下:

  1. 将 GE 引脚设置为高电平、
  2. 等待 INITCOMP、然后读取"电池警报"寄存器、
  3. 发送 GAUGE_START 命令、
  4. 施加负载、
  5. 卸下负载、
  6. 发送 GAUGE_STOP 命令、
  7. 等待 G_DONE、然后读取"Battery Alert"寄存器、
  8. 使用"Measured Z"、"Scaled R"和 SoH 读取寄存器、并检查 EOS 标志、
  9. 将 GE 引脚设置为低电平、
  10. 等待电池放松、
  11. 重复此循环、转到步骤1。

步骤3和步骤6之间的负载分布如下:

  1. 10 mA 周围的空闲负载持续1秒、
  2. 300 mA 的100ms 负载脉冲、
  3. 10 mA 周围的空闲负载持续1秒。

发送 NEW_BATTERY 命令后、SOH 值为100%。 然后在每个后续测量周期中、它以线性方式下降2%至0%、这肯定不会反映电池的实际状态。 从 我跟进的主题中、我了解到这2%的降幅对应于"健康状态最大增量"的值。 根据 Onyx 的响应、我将"Gas Gauging"选项卡中的"Cell Terminate Voltage"值更改为900、然后再次进行测量。 不幸的是、这并没有解决我的问题、问题仍然存在。

提前感谢您的答复。

此致、

Tobias Kveton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tobias:

    使用 EOS 模式时、SOH 值不准确、应将其忽略。

    此致、

    Nick Richards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nick:

    在这种情况下、无法使用 BQ35100来准确测量采用 Li-SOCl2化学成分的原电池。 是否有其他更准确的解决方案来测量这些原电池的剩余容量? 是否可以使用电芯内部阻抗来实现该目的、或者库仑计数器是唯一精确的解决方案?

    谢谢!

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jan:

    EOS 模式对于电量监测  Li-SOCl2电池而言是最准确的。 EOS 模式使用电芯的内部阻抗来计算电芯何时接近使用寿命。  

    此致、

    Nick Richards