This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5163:负输出降压转换器

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5163

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1384008/lm5163-negative-output-buck-converter

器件型号:LM5163

工具与软件:

您好!

此原理图对于反相降压转换器是否合适?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ali:

    感谢您使用 LM5163进行设计。  此设备的专家目前是输出办公室。  我曾研究过数据表、发现您的设计基本上不错、但您可能需要微调 L1以及纹波注入电路(R281. C262和 C263)的选择、以便获得更好的性能。  您可以 参考 Webench 了解等效的40V 至16V 降压设计。  下面是一个示例、我假设负载为0.2A。

    如果您按照以下标记重新放置接地节点、那么该拓扑与24Vin 和-16Vout 的反相降压/升压设计等效:

    希望这对您有所帮助。

    此致、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Youhao Xi

    非常感谢您的支持。

    此致、

    Ali