This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3823:TPS3823

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3823

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1388117/tps3823-tps3823

器件型号:TPS3823

工具与软件:

您好!

我是来自 ThermoFisher Scientific 的 Varshini、

我们已将 TPS3823A-33DBVR 视为 TPS3823-33DBVT 的直接替代产品。我对 MPN 有一些疑问。

TPS3823与  TPS3823A 之间有何区别?

2. DBVR 和 DBVT 的区别是什么?

请回答问题。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varshini:  

    感谢您的提问!

    TPS3823A 和 TPS3823的区别在于温度范围。 您可以在特性以及 ABS MAX 表中找到这些信息。 请在下面的中找到它。  

    DBVT 封装表示卷带数量为250件。 DBVR 封装表示卷带数量为3000件。  数据表的12.1.2器件命名规则部分突出显示了差异。  

    此致!

    Sila.