This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5185:轻负载条件下输出电压不稳定

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5185

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1384657/lm5185-the-output-voltage-is-unstable-under-light-load

器件型号:LM5185

工具与软件:

大家好、团队成员:

我的客户使用 LM5185从80V 转换到24V、LM5185的电压输出在轻载条件下不稳定。 当输出电流低于20mA 时、输出电压为35V、并且效率较低、芯片、电压调节器和变压器会产生严重的热量。 这是控制环路问题吗? 组件选择问题? 请查找随附的设计电子表格和原理图。

谢谢 regardse2e.ti.com/.../LM5185_2D00_DESIGN_2D00_CALC.xlsxe2e.ti.com/.../8547.sch.pdfe2e.ti.com/.../2262.Transformer.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好!

    感谢您发送编修。  他们是否安装了 DW2和 R3?  这些部件似乎缺失、请安装并重新运行测试。  

    根据设计计算器、还应改进环路。   建议将 R11升高至36k、将 C15升高至47nF 并将 C16升高至470pF。   让我们知道这些变化的结果。

    此致、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您好。

    谢谢。 是的、已经安装了 DW2和 R3部件。 更改 R15、C15和 C16的参数后、不稳定输出电压和发热的问题仍然存在、并且 PWM 频率已降低至100kHz。

    谢谢。此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好!

    奇怪。 您能否共享 SW 波形、还能监控 Vin 和 Vout 吗?  请显示一些切换周期、以便我可以看到 SW 的一些详细信息。  另外、在发布示波器图片时、请标记迹线并指明 VIN、负载电流等运行条件。  如果栅极脉冲发生变化、则当栅极脉冲为最小值时和最大值时、您可以分别拍摄示波器图片(蓝色迹线)。

    顺便说一下、变压器数据表不包括 Isat 参数。  您是否也可以从供应商处获得此信息?

    谢谢!

    Youhao