This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] "i've 尝试模拟制造商提供的设计、但它不#39;似乎工作正常"

Guru**** 2511015 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28C59, UCC28C43, UCC28C53

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1387943/i-ve-attempted-to-simulate-the-design-provided-by-the-manufacturer-but-it-doesn-t-seem-to-be-working-correctly

器件型号:UCC28C43-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC28C43UCC28C53、UCC28C59

工具与软件:

我一直在尝试模拟制造商提供的设计、但我遇到了一些问题。 尽管反馈电压读数为2.5V、但输出始终为零、这令人困惑、因为光耦合器未开启。 我已经验证变压器的匝数比与 WEBENCH 中给出的规格相匹配。 此外、我已经尝试将反馈和补偿都接地以实现稳定性和一致的基准、但问题仍然存在。 当光耦合器未激活时、反馈如何显示2.5V 输入? 我想深入了解可能导致这种差异的原因、以及如何解决这种差异。

HighVolt_Flyback。 TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HighVolt_Flyback。 TSC

    查找附加的仿真

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尝试从任何 UCC28C43 TINA 模型开始。 在您的端、验证它们是否在产品文件夹中提供。 慢慢地对设计进行所需的更改、根据需要更改 IC 模型。

    此致、

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我一直在设计电路、但遇到持久性错误。 为了进行故障排除、我决定尝试德州仪器(TI)网站上提供的设计。 尽管付出了这些努力、我仍面临一个令人困惑的问题:即使次级绕组中没有感应电压、仿真也表明反馈电压为2.5V。 这会令人困惑、因为 IC 的输出驱动似乎工作正常。 我完全复制后、WEBENCH 设计也无法正常工作。 我必须从另一个设计中复制的唯一元件是光耦合器、因为我在现有的 TINA 模型中找不到它。 我只使用网络上的设计进行评估、但我似乎无法使其正常工作。 我是否有什么缺失或不理解的地方? 我已经尝试修复了很长一段时间,非常感谢任何见解或建议

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不确定光耦合器、但首先要从附加的设计 PSR 反激式开始...将 UCC28C43切换至 UCC28C5x、然后进行仿真、并将更多信息添加到 e2e.ti.com/.../slum176.tscdebug 中的仿真文件。

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经尝试在 PSpice 和 TINA 中使用 UCC28C5X、但它不起作用。 这就是我尝试使仿真正常工作的原因。 我完全复制后、WEBENCH 设计也无法正常工作。 如果网络中的任何设计能够正常工作、我可以根据我的要求对其进行定制。 但是、复制的模型未显示预期结果。 有一些我缺失或不理解的地方。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否 认为 UCC28C4x 设计适合您、但您只能将 UCC28C4x 替换为 UCC28C5x、而之前用于 UCC28C4x 的设计现在无法与 P2P 兼容的 UCC28C5x 配合使用? UCC28C4x 设计在 TINA 和 PSPICE for TI 中发挥作用。

    我这边和下面的一切都在正常工作、下面是一些屏幕截图和逐步说明我所做的事情。 此仿真文件不使用光耦合器(PSR)、但您至少可以看到 UCC28C43和 UCC28C53的仿真模型正在正常运行。

    UCC28C43瞬态模型:

    OUT、+VOUT1、+VOUT2:

    UCC28C53模型:

    删除 UCC28C43并替换为 UCC28C53:

    UCC28C53模型用于 UCC28C43仿真文件:

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    UCC28C4系列我有 Tina 模型、不知道为什么变压器没有在 N1侧感应(在本例中为次级绕组)。

    相同的设计不适用于 UCC28c5的系列 Vref 为0、无栅极驱动电压等。

    下面附上了 UCC28C59结果、它根本不起作用、

    我没有使用变压器。 感谢您的帮助。 我花了很多时间,仍然看不到任何进展。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    V1为零、这里的 V2、除了 V1为零之外、我没有看到任何其他来源。

    变压器参数:

    匝数比为66:1、试图将1000V 降至15V。 当次级绕组中没有感应到电压时、我如何将标有 AUX_V 的信号视为11V。 V_AUXX 仍然为零。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不能为你模拟它。 我只演示了 UCC28C5x 模型在工作。 在您的 TINA 仿真中、将其进一步分解为最基本的应用、让您确信自己。 我将暂时绕过启动、自举、FB。  您所使用的两个 PWM 之间的 UVLO 是不同的...或许可以尝试使用直流电源直接偏置 VCC?

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    意思是 VDD?  我的输入范围是400V 至1000V、无法绕过它。 在进行仿真的第一天、我就尝试过绕过它。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您正在调试仿真...您可以通过移除启动电阻器来绕过启动、您甚至目前还可以移除自举绕组连接并在 VDD 上放置直流电源。 由于您是由自己构建的、因此您需要自行调试仿真模型。  

    Steve