This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25750EVM:BQ25750EVM -充电电流与数据表中的不同

Guru**** 1790060 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25750, BQ25750EVM, BQSTUDIO
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1387537/bq25750evm-bq25750evm---charge-current-different-from-datasheet

器件型号:BQ25750EVM
《主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO、BQ25750》

工具与软件:

您好!

最近、我开始测试 BQ25750EVM、并注意到电流和电压日志与数据表不一致。

这是使用 BQSTUDIO 制作的日志。

这是否是预期的行为? 第二个电流尖峰是什么? 为什么图中显示2个 CV 电压?

我要附加来自 BQSTUDIO 的原始日志。

e2e.ti.com/.../5265.LOG1.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Mateus:

    但我们不提供 BQ2552的 ADC 精度规格。 为了实现准确的测量、建议使用电压表或电流表。

    此外、我们建议在终止电流低于2A 时设置 EN_PFM=0。

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ethan、您好!

    我认为问题不在于 ADC 的分辨率、而在于没有"预充电"、而且充电在第一个充电周期结束前"重新启动"了一个新的充电周期。 为什么周期与数据表中指定的周期不同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Mateus:

    我无法准确读取您发送的寄存器文件。 在执行这些测试时、您可以确保 EN_PFM=0吗?

    如果 EN_PFM=1、则充电器终止无法正常工作。

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    EN_PFM 已启用。 我将使用 EN_PFM=0进行另一个周期。 感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Mateus:

    感谢您的讲解。 请告诉我这是否可以解决该问题。

    此致、
    埃森·加洛韦