This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM61460-Q1:计算缓冲器电路

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: LM61460

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1387894/lm61460-q1-calculate-of-snubber-circuit

器件型号:LM61460-Q1
主题中讨论的其他器件:LM61460

工具与软件:

嗨、团队:

我的客户在测试 LM61460时遇到问题、因此我想征询您的建议。 首先、请看一下他们的原理图。

该电路的工作条件为输入电压12V、开关频率400kHz、输出电压6.5V、输出电流在轻载条件下为1A、在重载条件下为4A、峰值为6A。 现在他们发现 SW 节点在测试过程中会有一个很大的电压尖峰、所以请帮助计算缓冲电路的合适电阻和电容值、这样 SW 节点的电压在数据表给出的范围内、即-0.3V 到 Vin+0.3V。

供您参考、缓冲电路的值为62R 和220pF、测试波形如下所示。

1.重载:

轻负载:

非常感谢您的帮助!

此致、

Shawn Li

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn:

    您可以在以下链接中找到有关缓冲器计算的有用信息:

    http://www.ti.com/general/docs/lit/getliterature.tsp?baseLiteratureNumber=slva255&keyMatch=snubber&tisearch=Search-EN-TechDocs

    尽管该设计适用于升压转换器、但降压转换器的分辨率相似。

    此致!

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan

    非常感谢您提供这些信息、如果您能提供特定的电阻器和电容器值来帮助客户降低电压尖峰并通过测试、我将不胜感激。 他们希望 SW 节点的电压 严格处于数据表提供的范围内。

    此致、

    Shawn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn:

    您能否首先确认客户使用"尖头与桶"方法来测量开关节点? 长测试引线和大接地环路可能会影响测量。  

    此外、请帮助我测量开关波形第一个峰值和谷的振铃频率、从而帮助开始计算。

    谢谢!

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan

    感谢您的答复。 我已经解决了他们的问题。

    此致、

    Shawn