This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27301A-Q1:请求获取有关3kW BLDC 控制器电路板设计的指导

Guru**** 2382630 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27301A-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1385596/ucc27301a-q1-request-for-guidance-on-3kw-bldc-controller-board-design

器件型号:UCC27301A-Q1

工具与软件:

尊敬的团队:

我希望这封邮件能让您满意!

我们目前正在设计3kW BLDC 控制器板、并已经实现了 UCC27301 栅极驱动器和 CSD19536CKS 避免击穿。 但是、我们会遇到一些与 MOSFET 的上升沿和下降沿相关的挑战。

我已经随附了栅极驱动器的配置详细信息以及一个显示 MOSFET 振铃的图像。

如果您能查看随附的 原理图 和波形 、并为我们提供有关如何解决这些问题的指导、我们将不胜感激。

此外、我们还观察到、当占空比设置为最大值(在15.6kHz 下运行)时、栅极驱动器输出会降至零、而不是达到最大值。

对这一问题的任何见解也将是非常有帮助的。

非常感谢您的帮助。

此致、  

Dipak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Dipak、

    感谢您就您关于 UCC27301A-Q1的问题联系 TI。

    查看原理图可以发现、自举电容器远大于 HB-HS 的预期值。 请查看以下应用手册以了解该电容的大小以及 VDD 旁路电容的大小。 VDD 上的电容器大小是多少?

    针对半桥配置的自举电路选择

    若要控制上升/下降时间、可以调整栅极电阻器并使其更小、从而缩短上升和下降时间。 您选择的值大于典型值。

    您是否尝试过在没有10nF Vgs 电容器的情况下运行此设计? 这将增加有效栅极电荷、需要更大的栅极驱动器才能导通 FET。

    如果您尝试以100%占空比运行、则需要为高侧提供偏置配置、因为自举电容器无法支持100%占空比。 为此、请查看以下常见问题解答以了解高侧偏置选项。

    [常见问题解答]如何对半桥栅极驱动器的高侧进行偏置以及原因

    如有任何问题、请告诉我。

    谢谢!

    William Moore

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 William Morre:

    感谢您的回复!!

    根据您的建议、我们进行了 原理图中所示的以下更改、得到的结果如下所示。

    仍有相电压以及高侧 MOSFET 信号不合适。

    您能否详细说明相电压[绿色通道]在高侧 MOSFET 未打开时变成高电平的原因[粉色通道]   

    请注意:

    -绿色通道是相电压

    -粉色是高侧 MOSFET 栅源信号[使用差分探头测量]

    -蓝色是低侧 MOSFET  栅源信号   

    -另外请看一下我们的缓冲电路,如我们在原理图中所示。

    此致、

    Dipak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Dipak、

    您能否共享连接到开关节点(HS)的输出端?

    显示情况是、如果 HS 未连接到输出并保持悬空、则在死区时间内、它将向上浮动、直到出现 HO 上升沿。

    如有任何问题、请告诉我。

    谢谢!

    William Moore

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 William Morre:

    目前我已将1.2kW 有传感器 BLDC 集线器电机连接到相位。[ PhaseA-B-C]

    -Dipak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、William、

    很抱歉、我们忘记在这里提及、我们已更新绘图、请查看。

    -Dipak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dipak:

    我们的专家 William 目前不在办公室、下周将回来。 请在下周结束前回复。 感谢您的耐心和理解。

    此致!

    Pratik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Dipak、

    因我不在办公室而造成延迟、对此深表歉意。

    根据上面更新的图、我假设 HS 引脚始终连接到半桥的开关节点。

    在 HO 和 LO 之间的死区时间期间、HS 的状态取决于连接到半桥的动力总成。 对于您已连接至该开关节点的 BLDC 电机、有许多因素(例如反电动势和电机瞬态)可能导致 HS 不明确遵循 HO 波形。

    在下图中、HS 在 HO 导通或 LO 导通期间按预期运行、而 HO 上升沿之前的上升沿只是 HS 由于动力总成而向上浮动。

    我认为这不会带来问题、因为这不会造成击穿情况。

    如果还有其他问题、请告诉我。

    谢谢!

    William Moore