This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25756:典型应用示例中的电池充电电压值拼写错误

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1388585/bq25756-typo-in-battery-charge-voltage-valur-in-the-typical-application-example

器件型号:BQ25756

工具与软件:

大家好!

我正在分析数据表9.2.1章中的典型应用示例、并关于电池充电电压、我发现一些相关信息:

  • 图9-1展示了12V ~ 16.8V 的4节串联锂离子电池、因此充电电压应为16.8V
  • 在9.2.1.2.2充电电压部分中、V_BATREG 定义为16.8V

但是、

  • 在表9-2中、电池充电电压(V_BAT_REG)定义为17.4V

所以、

  1. 您能解释一下17.4V 电压的来源吗?
  2. 是不是拼写错误、还是源自16.8V?
  3. V_BAT_REG 与 V_BATREG 是否不同?

非常感谢您的帮助。

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!

    感谢您向我们指出这一点。 我想这是一个拼写错误、在数据表中将其标记为已修复。 该值应为16.8V。

    此致、
    埃森·加洛韦