This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3409-Q1:DLP 降压 LED 驱动器建议

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3409-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1388457/lm3409-q1-dlp-buck-led-driver-recommendation

器件型号:LM3409-Q1

工具与软件:

团队成员、您好!

客户需要在 DLP 照明应用中设计降压 LED 驱动器、 考虑到电流高于 LM3409-Q1能力、现在的输出要求为6.2A@3.3V、因此 您是否有其他更好的 解决方案?

此外、是否可以将两个3409个 并联以实现更高的电流输出?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    是的、您可以并联恒流降压源。  您需要向我们提供完整的设计参数列表、以便我们为您提供准确的建议。  另外、让我们了解更多有关业务案例和应用的信息。  我们想知道他们是否想要模拟或数字解决方案、并了解更多有关系统的信息。  这在某种程度上与汽车应用有关吗?   

    -fhoude.