This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50EVM-561:BQ40Z50EVM-561和放大器;BQ25672EVM

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25672, BQ40Z50EVM-561, BQ40Z50, BQ25672EVM, EV2400, BQ25798, BQ25710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1383985/bq40z50evm-561-bq40z50evm-561-bq25672evm

器件型号:BQ40Z50EVM-561
主题中讨论的其他器件: BQ40Z50BQ25672EVM、BQ25672、 EV2400BQ25798、BQ25710

工具与软件:

您好!  

我们正在开发电池管理系统、将 在 我们的机器人和智能家居设备中设置电池管理系统、以根据以下规格进行设计:

  • -1至4节18650锂离子电池(每节电池容量为1500mA)。
  • -具有双电源输入: 太阳能输入/MPPT、USB C/USB PD 充电器支持。
  • -电池组管理器和保护。
  • -蓄电池监测-电量监测计、用于监测运行状况和剩余容量百分比。
  • -电量计 IC 和充电器应相互通信,以充电和保持电池健康。
  • MCU 应与电量监测计和充电器 IC 通信、以监控当前状态(充电、放电)。 此外、还应监测电池运行状况和 剩余容量百分比。

从这一点开始、我们做出如下初始选择:

  1. BQ40Z50EVM-561 用于了解 电量监测计 IC 的概念  BQ40Z50 .
  2. BQ25672EVM   了解 充电器 IC 的概念  BQ25672 .
  3. EV2400 用于从 PC 设置所需参数的评估套件。

"请注意、我们决定首先使用推荐 IC 中的开发套件以使其熟悉、然后我们将根据开发套件中使用的 IC 设计我们的 PCB "  

因此、我们需要协助以确保此选择适合我们的应用和开发套件 .

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为 bq40z50是适合此应用的正确选择。 我将循环来自充电器团队的某个人来确认充电器的选择。

    此致、

    Anthony Baldino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!

    感谢您的奉献。  我们可以替换  充电器 IC 吗  BQ25672

    由于它仅支持 I2C 通信、因此电量监测计 IC 将无法与之通信、因为它需要 SMBus 通信。   

    您能否借助具有上述所有规格的评估套件推荐其他充电器 IC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Moustafa:

    幸会。 我是充电器团队的营销工程师。

    对于充电器、我推荐使用 BQ25798、这是 BQ25672的降压/升压版本。  USB-C PD 需要降压/升压、因为来自 USB-C 端口的协商 Vin 可能高于或低于电池电压。

    我还建议坚持使用 I2C 以便与 PD 控制器通信。 请查看此参考设计、其中包含一个具有 TI PD 控制器+ BQ25798: www.ti.com/.../USB-PD-CHG-EVM -01的 EVM

    此致、

    Charles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    很高兴见到您、  

     BQ25710支持 SMBus 通信、因此可向电量监测计 Ic 发送/接收命令、并充当智能充电器。 但它不支持双输入、我不确定它是否支持 MPPT/太阳能输入网站说明中提到了该内容。但是 IC 数据表中没有指示该功能的部分。

    此致、

    Moustafa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Moustafa:

    正确。 BQ25710的 MPPT 功能与 BQ25798相同。 我会在网站上更正该问题。

    您的系统中是否有 MCU? 我见过很多客户使用 SMBus 从 MCU 到电量监测计进行通信、然后使用 I2C 与 MCU 到充电器进行通信。  如果您可以接受、我认为 BQ25798更符合您的要求。

    此致、

    Charles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    感谢您的答复、  

    是的、我在应用中使用了 MCU、但它们不同。 在某些应用中、主 MCU 也是唯一的 MCU 是 ESP32其他 STM32F407和其他摇滚芯片微处理器。

    在这种情况下、选择  BQ25798时、您是否建议选择一个可以处理电源管理、充电器 IC 通信和电量计 IC 监控的额外低功耗 MCU?

    或者、我也可以通过支持两个 I2C 外设的主 MCU 来处理所有这些事项。 一个用于 SMBus 电量计、另一个用于 I2C 充电器 IC?

    此致、

    Moustafa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Moustafa:

    如果您的主 MCU 有足够的连接、则可以使用主 MCU 来控制充电器和测量仪表、从而简化您的设计。

    此致、

    Charles