This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27427:BQ27427YZF

Guru**** 2386600 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27427
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1387532/bq27427-bq27427yzf

器件型号:BQ27427

工具与软件:

您好!

我们最近已将 BQ27427YZFR 电池电量监测计集成到我们的最新项目中、非常感谢您在审查原理图设计方面的专业知识。

您可以在该电子邮件附件中找到包含 BQ27427YZFR 的原理图。 我们的团队仔细遵循了数据表中提供的指南、以实现正确的集成和功能。 但是、我们非常重视您的意见、并希望确保根据您的规格正确实现所有功能。

具体而言、我们希望获得有关以下方面的反馈:

  • 电源连接 以确保它们满足建议的电压和电流要求。
  • 通信接口 尤其是有关 I2C/SMBus 连接的任何注意事项。
  • 无源器件的放置 (如电容器和电阻器)、以确保稳定性和性能。
  • 不限 附加建议 或者采用最佳实践来优化我们的设计中 BQ27427YZFR 的集成。

请尽快查看随附的原理图、并提供您认为必要的任何反馈或建议。 您的专业知识对于确保我们产品的可靠性和性能至关重要。

此致、

Sathiya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Sathiya:  

    我没有看到此帖子附带的原理图。 您能否将原理图附加到该主题上。  

    此致、  

    Jonny。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonny、您好!

    请查看随附的原理图、以供您查看。 请在方便时尽早告诉我您的反馈。

    期待您的答复。

    此致、

    Sakthi.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    请允许我花些时间回顾一下您的原理图。  

    此致、  

    Jonny。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonny、您好!

     请您审阅最近发送给您的原理图。 您的反馈和评估在项目的这一阶段至关重要。

    期待您的及时响应。

    此致、

    Sathiya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Sathiya:  

    我已经审阅了您的原理图、在 bq27427电量监测计连接方面、我没有看到任何明显的问题。  

    此致、  

    Jonny。