This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616-Q1:Arduino 的代码重构示例

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1388190/bq79616-q1-example-code-refactoring-for-arduino

器件型号:BQ79616-Q1
主题中讨论的其他器件:BQ79616

工具与软件:

您好、TI 专家:  

我正在尝试为即将推出的 BMS 使用 BQ79616进行原型设计、并且想知道重构适用于 Hercules TMS570LS12x MCU 的示例代码以在 Arduino UNO R4上运行的最简单方法。 我只对在 UART 上执行该操作感兴趣。 我以前没有 C 语言方面的经验、因此、在使代码与不同 MCU 一同工作的最快方法方面、如果有任何帮助的话、将会非常有帮助。 也让我知道,如果它是不可能在一个合理的时间做 .

谢谢!  

Jeremy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeremy

    我们的示例代码不应与任何其他 MCU 兼容。 这只是一个示例、说明了如何使用 Hercules MCU 和我们的器件设置系统。 Arduino 不是 TI 产品、我们不支持。

    如果您必须通过 Arduino 与我们的器件连接、我建议查看 Arduino 如何(或即使是)生成 UART 信号、以及需要通过 BQ79616发送和接收哪些 UART 信号(可在  数据表的第9.3.6.1.1.1节中找到)。 这基本上需要从零开始。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ben、我准备的是 Hercules MCU。