请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ79616-Q1 主题中讨论的其他器件:BQ79616
工具与软件:
您好、TI 专家:
我正在尝试为即将推出的 BMS 使用 BQ79616进行原型设计、并且想知道重构适用于 Hercules TMS570LS12x MCU 的示例代码以在 Arduino UNO R4上运行的最简单方法。 我只对在 UART 上执行该操作感兴趣。 我以前没有 C 语言方面的经验、因此、在使代码与不同 MCU 一同工作的最快方法方面、如果有任何帮助的话、将会非常有帮助。 也让我知道,如果它是不可能在一个合理的时间做 .
谢谢!
Jeremy