This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z561:bq27z561r2学习周期放电定义

Guru**** 2386620 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1388185/bq27z561-bq27z561r2-learning-cycle-discharge-definition

器件型号:BQ27Z561

工具与软件:

第一次对电池放电时、电流是否必须固定?

"充电至截止频率"是指在固定电流下放电至截止频率、还是在开路电压测量到截止电压时放电至截止频率。

这两件事有很大的不同、不清楚具体情况是什么。

-不是电池专家

-克雷格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Craig、

    是的、电流应该是固定的、换句话说、是一个恒定电流。 放电降至截止频率意味着在达到特定电压之前使用固定电流。

    此致、

    Nick