This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM843620:该器件是否必须使用前馈电阻器 RFF?

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM843620

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1387756/tpsm843620-is-feedforward-resistor-rff-is-must-for-this-device

器件型号:TPSM843620

工具与软件:

尊敬的专家:

TPSM843620数据表和 EVM 原理图都建议使用与前馈电容串联的前馈电阻器(RFF)。 该 RFF 是否必须? 它是否可以被省略? 如果省略了它、应该怎么做?

谢谢!

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我会说、如果您想要最佳的负载调节、这是一个必须操作的系统。  

     如果 PCB 布局中的 AGND 到 PGND 连接不理想、RFF 有助于改善负载调节。  

    如果您不想使用 RFF、请在 PCB 布局中用 PCB 布线替换0 Ω 或短接。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 我的理解是、前馈电容器 CFF 用于通过引入零点和扩展环路带宽来改善负载调节。 不要知道 RFF 的用途是什么。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、CFF 在环路中添加了一个零点、并通过增加相位裕度来改善负载瞬态响应、从而实现更高的带宽。   

    RFF 改善了直流负载调节。   

    CFF 会将交流电耦合噪声到 FB 引脚上、并在 PCB 布局不理想时产生偏移。   随着负载电流增加、失调电压变得更大、输出电压会下降。   添加与 CFF 串联的 RFF 可消除 偏移。   如果 PCB 布局良好、则转换器不需要 RFF。  该模块的敏感度低于转换器、因此建议使用 RFF。