This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO5452:I (OUTH)/I (OUTL)与 VCC2 - GND2间的关系

Guru**** 2517040 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1388273/iso5452-i-outh-i-outl-vs-vcc2-gnd2

器件型号:ISO5452

工具与软件:

团队成员、您好!

我们是否有 I (OUTH)/I (OUTL)与 VCC2-GND2的基准数据?

如果我们还有"与温度间的关系"数据、那将会很有帮助。

此致、

Shotaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shotaro:  

    您可以 在此处查看 ISO5452数据表上的图4至图7。  

    由于我们的上拉和下拉结构、输出电流更多地依赖于 VCC2 VOUT 电压、因为 VCC2-FET 电压决定了上拉和下拉 VOUT 的工作区域。 因此、当栅极驱动器首次开始拉电流或灌电流时、输出电流将会很大、并会在输出达到 VCC2或 GND 时衰减。  

    您可以通过这种方式从图中推断:当 VCC2-GND2 = 20V 时、是 峰值 电流随 温度变化而呈紫色线。 当 VCC2-GND2 = 15V 时、峰值电流会在整个温度范围内沿着蓝线变化。 不能以这种方式推断 VCC2-GND2 = 2.5V/5V/10V 情况、因为该电压低于 UVLO 阈值。  

    希望这对您有所帮助。  

    Vivian