This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PFCLLCSREVM034:电源管理论坛

Guru**** 2814825 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOM8110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1388537/pfcllcsrevm034-power-management-forum

器件型号:PFCLLCSREVM034
主题中讨论的其他器件:ISOM8110

工具与软件:

您好、TI 团队

在 PFC +LLC 评估板中、我遇到了该电路、其中有一个 RVCC 通过一个齐纳二极管和一个电阻器连接到 FB 引脚。 它的作用是什么?

是否可以使用 ISOM8110光耦仿真器来代替 VO618A 光耦合器?

如果不是、那么我需要在同一评估板中更改哪些值。 请提供建议

此致

Rahamadullah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的查询正在评估中、我会很快回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我审查了该设计、 看起来设计人员添加了 R27和 D5来提供光耦额外的偏置电流。  这很可能使光耦合器的 CTR 比率处于表征范围内。

    您需要比较 VO618A 和 ISOM8110数据表、以查看它们是否具有相同/相似的 CTR、偏置电流和引脚排列。  如果他们这样做、您可以直接将其放入设计中。

    如果光隔离器不相似、则必须重新调整偏置电流并 解补偿电压环路。  

    此致、