This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5001:webench 问题

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5001, LM5158

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1388099/lm5001-webench-question

器件型号:LM5001
主题中讨论的其他器件: LM5158

工具与软件:

嗨、团队:

您能帮助确认为什么我无法按照以下设置进行设计吗?

谢谢

Lillian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Lilian、

    感谢您使用 e2e 论坛。
    很抱歉、您在使用 webench 工具时遇到错误。

    是否需要实现首选拓扑?
    LM5001是一种升压转换器、但也可以作为 SEPIC 或反激式实现。
    由于输出电压规格始终低于输入电压、因此您也可以使用降压转换器。

    如果需要隔离、可以使用 LM5158使用反激式设计。

    此致、
    Niklas