This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25660EVM-064:如果我们要使用 LMG2650作为电源开关、我们需要进行哪些调整?

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1388091/ucc25660evm-064-what-do-we-need-to-adjust-if-we-want-to-use-lmg2650-as-power-switch

器件型号:UCC25660EVM-064
主题中讨论的其他器件:LMG2650

工具与软件:

尊敬的专家:

我的客户希望遵循 EVM 的设计、但将 MOSFET 更改为 LMG2650、并以超过500kHz 的频率运行。

LMG2650具有内部栅极驱动器、我们是否可以将 VCC 连接到 HS、将 HB 连接到 GND 以便仅向功率级提供控制信号?

为了调整 EVM 的设计、我们还需要做什么?

如果我的客户希望将输入电压提高到450V 以测试 EVM?  

我认为输入电容器需要针对更高的电压版本进行更改、我们还需要在 EVM 中进行哪些调整?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的查询正在审核中、我会尽快回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请查看我的以下评论。

    我的客户希望遵循 EVM 的设计、但将 MOSFET 更改为 LMG2650、并以超过500kHz 的频率运行。

    > EVM 设计为以100kHz 的谐振频率运行。

    > UCC25660x 器件的最大频率为 750kHz。 为了确保有足够的控制带宽、我建议设计250kHz 或更低的谐振频率。

    >如果您的输入范围受到限制,您可以在谐振频率上达到500 kHz。

    LMG2650具有内部栅极驱动器、我们是否可以将 VCC 连接到 HS、将 HB 连接到 GND 以便仅向功率级提供控制信号?

    >您可能还需要根据 LMG2650的栅极电容调整 VCC 和启动电容器的大小。

    >CBoot = 10*CG.

    > CVCC = 10*Cboot  

    为了调整 EVM 的设计、我们还需要做什么?

    >如果您采用500 kHz 的设计,则需要更换磁性元件并重新评估半导体的散热。

    >您可能还需要根据 LMG2650的栅极电容调整 VCC 和启动电容器的大小。

    如果我的客户希望将输入电压提高到450V 以测试 EVM?  

    >如果您的设计需要较高的输入电压范围,您的组件将需要调整其大小,使其在初级和次级上的电压都更高。

     

    我认为输入电容器需要针对更高的电压版本进行更改、我们还需要在 EVM 中进行哪些调整?

    >正确的做法是、如果要以较高的输入电压运行、则可能需要增大输入电容器的电压范围。

    我曾跟内部应用工程师和系统工程师讨论过这个问题。  他提到他直接支持你、所以我结束这个问题。

    此致、