This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24074:OUT 引脚上的最大电容。

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24074

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1387339/bq24074-maximum-capacitance-on-out-pin

器件型号:BQ24074

工具与软件:

我将使用 BQ24074充电器设计一个电路、并遵循数据表中关于在输出端添加4.7 uF 去耦电容器的建议。 但是、我计划连接到输出的3.3V LDO 也建议使用10 μ F 的输入电容器、我要连接的直流升压转换器建议使用4.7 μ F 的输入电容器。

这显然远远超出4.7 μ F 的电容器、我想知道是否应该担心浪涌电流的产生? 我希望产品说明书能够提供有关 Q2导通时间(将 BAT 连接到 OUT 的 FET)的更多信息。 似乎所有数据表都提到、 允许5A 持续电流9BAT -> OUT)、并且输出具有短路保护。

我是否应该担心可能会因为这些电容器产生的浪涌电流而超过 BQ24074的最大额定电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robert:  

    在 BQ24074数据表第8页的引脚功能表中、OUT 引脚说明提到建议的输出电容应在4.7uF 到47uF 范围内。 因此、除了最初的4.7uF 之外、添加10uF + 4.7uF 应该没有问题。  

    请确保至少将建议的最小4.7uF 电容器放置在 BQ24074的 OUT 引脚附近。 其他元件的额外输入电容器可以放置在上述 IC 的输入端附近。  

    此致、

    Garrett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Garrett:

    哇哦、我当时非常关注电气特性表、以至于我完全忘记了它!

    谢谢!