This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C40:UCC28C40相关问题

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28C40, TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1388271/ucc28c40-ucc28c40-related-issues

器件型号:UCC28C40
主题中讨论的其他器件: TL431

工具与软件:

您好、

UCC28C40在70摄氏度的高温下进行了测试、当输出1A 负载时、输出电压过高。 该产品的设计输出电压为5.05V、精度为1%。 但在测试过程中、有些产品是输出电压为5.12-5.15V 的不合格、无法达到输出电压的精度。 您能帮助分析一下原因吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您需要检查 FB 引脚电压、TL431电压、VREF、这些在70°C 时可能会发生变化、然后检查是否会因此而发生变化。  

    您需要具有更高温度精度的 TL431。

    R14连接了 FB 和 COMP。 您需要将该电阻器的值调整为更大、因为它的值会影响增益。