This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51501-Q1:如何缩短构建时间

Guru**** 2502775 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5157, LM51501-Q1, TPS61071, LM5155

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1383852/lm51501-q1-how-to-educe-the-built-time

器件型号:LM51501-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS61071LM5155、LM5157

工具与软件:

您好!  

开关触发后、从升压开始到峰值电压的等待时间约为55.6ms。 我们的客户请求将这段时间减少到30ms。 如何才能实现这一点?  

非常感谢!

Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、您好!

    感谢您通过 e2e 联系我们。

    我很抱歉,但你不提供很多信息,所以我猜这里很多。
    我假设红色信号是 VOUT。
    蓝色信号是什么? 是状态引脚吗?
    为什么您明确地播种1.76V 电平?

    当您说"开关被触发"时、您究竟是什么意思?

    您能否提供测试用例的原理图和说明?


    一般而言:
    该器件用于在输入电压降至低电压时保持输出稳定。
    因此、它由 VOUT 引脚供电(不同于其他控制器)。

    这意味着基于此器件的升压器无法从低输入电压(低于5.7V)正确启动。

    数据表清楚地说明了:1.5V 至42V 的宽 VIN 输入范围- 当 VOUT≥5V 时


    我假设您的设置中的输入电压大约为2.5V (因此输出电压降低一个二极管压降、从而产生1.76V)。
    然后、您可以预期 Booster 从那里启动。
    是这样吗?

    当 VOUT 为1.76V 时、栅极驱动器电压甚至会低于该值。
    您几乎找不到任何 FET 能够使用该栅极电压完全导通。
    因此、要提供足够高的栅极电压、要求 VOUT 必须至少为5V 才能启动升压器。

    如果我的理解是错误的、那么为了加快升压时间、唯一能做的就是通过减小电流检测电阻来增加峰值电流。
    但请确保您将相应地采用电感器和 FET。


    此致
    哈利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Harry

    我假设红色信号是 VOUT。
    ——是、红线是 LM51501-Q1的 VMOT 电压信号

    蓝色信号是什么? 是状态引脚吗?
    ——蓝线是开关电压信号。

    为什么您明确地播种1.76V 电平?
    —电压1.76V 是 VIN 通过二极管后的电压值、LM51501-Q1此时不工作。

    您能否提供测试用例的原理图和说明?
    ——

    使用 LM51501-Q1芯片时、输入电压 VIN 电压为1.8V 至2.4V、输出电压 VOUT 电压为6.5V。

    蓝色开关电压信号由 TPS61071芯片的 EN 引脚进行控制。 启用 EN 高电平后、TPS61071的 VOUT 输出设置为5.5V、TPS61071的 VOUT 连接到 LM51501-Q1的 EN。 此电路图可参考下图:

     


    此致

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack:

    感谢您提供更多信息。

    然而、这些 WebBench 图与客户的原理图并不真正匹配。
    例如、TPS61071的电阻分压器显示的是3.3V 电压值、但您指出它生成的是5.5V 电压。
    所以、我不知道其他哪些组件也发生了变化。

    为什么选择 LM51501用于该应用? 它将用于不同的用例、是本应用的错误选择。
    官方不支持从外部源为 VCC 供电、因此我只能警告可能会因此而造成损坏。
    外部5.5V 电压基本上是在内部稳压器的基础上驱动。
    此外、数据表清楚地指出、该器件在 VOUT 引脚上需要最低5V 的电压才能启动、而在此处超出了该电压。

    由于已经有 TPS61071的辅助电压、因此正确的器件应该是 LM5155。
    根据输出功率、也可以选择 LM5157/58。

    总之、
    我们的网站上提供了 LM51501的快速入门计算器、您可以从此处下载:
    https://www.ti.com/lit/zip/snvc217

    请输入1.8V 作为输入电压、您将看到建议使用2.3nH 的电感器和6毫欧的感应电阻器。
    如果使用具有820nH 的电感器、这将减慢斜坡速度。

    要减少过冲、您还可以使用补偿网络的计算器。
    但请注意、电路板的寄生效应具有很大的影响、只有在实验室中进行实验才能让您找到正确的值、从而减慢反应时间并消除过冲。


    本信函及任何相关信函中的所有信息均"按原样"在"包括所有缺陷"的前提下提供、并且受 TI 重要声明(www.ti.com/.../important-notice.shtml)的约束。

    此致
    哈利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Harry

    使用 LM51501-Q1芯片。
    1.5V 至2.4V 输入电压和6.5V@5A 输出电流条件下工作。
    根据最佳设计、理论输出电压 VOUT、从开始到6.5V 的稳定输出、最短时间是多少?

    此致

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack:

    很抱歉、我完全可以重复一遍、此器件并不适用于此类应用。
    此外、此器件本身无法在此输入电压范围内工作。
    因此、总体时序将始终反映两个器件的组合。
    这个时间取决于外部组件的选择、所以我不能为您提供一个数字。 我很抱歉。

    当客户将过冲考虑在内时、他们可以尝试优化/减慢补偿以避免过冲。
    观察示波器屏幕截图、可以看到大约15ms 到20ms。
    他们还可以使用更小的电感器和更小的电流检测电阻器进行实验。

    本信函及任何相关信函中的所有信息均"按原样"在"包括所有缺陷"的前提下提供、并且受 TI 重要声明(www.ti.com/.../important-notice.shtml)的约束。

    此致
    哈利