This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62442-Q1:输出电流能力

Guru**** 2553420 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1388509/tps62442-q1-output-current-capability

器件型号:TPS62442-Q1

工具与软件:

您好!

该器件的功能在 数据表中显示为"2 × 2A 或3A 和1A 输出电流"。
我想知道哪些因素决定了"2 × 2A 输出模式"或"3A 和1A 输出模式"。  

如果 SW1或 SW2存在、请告知我3A 输出是否受到限制。
 例如)只有 SW1具有3A 输出、而 SW2没有、只有2A 或1A 输出。

如果您的问题有任何不清楚的地方、请与我联系。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    每个输出能够提供3A 电流。 另一个电流限制为1A、以满足4A 的总输出电流限制。  

    此致、

    进纸器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    感谢您的答复。 为了以防万一、请让我确认。
    正确吗?我们不必在原理图中进行任何特殊设计来确定其模式、因为2 × 2A 和3A/1A 输出会根据运行条件自动变化?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、您无需在外部进行任何更改。

    只需遵循数据表中的建议即可。

    此致、

    进纸器