This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS82130:过流保护

Guru**** 2387080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1388422/tps82130-overcurrent-protection

器件型号:TPS82130

工具与软件:

嗨、团队:

我的客户询问 OCP 发生 关于 Iout 的情况是3.3A。 我们在数据表中看到它。 HS 电流限值介于3.6A 至4.9A 之间。

我们是否可以考虑如下所示的计算?

Iripple =(VI-Vo)*D/(Lo*FS)=((12-5)*0.4167)/(1U*2M)=1.45845A

OCP 在 3.3A + RIPPE/2 = 3.3A + 0.73A = 4.03A 附近触发

那么、4.03A 是触发 HS OCP 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Oliver:

    是的、您的计算结果是正确的。

    谢谢

    Colin