This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54360B:输出电压异常

Guru**** 2381020 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1386669/tps54360b-abnormal-output-voltage

器件型号:TPS54360B

工具与软件:

大家好、团队成员:

我的客户对 TPS54360BDDAR 有一个问题、以下是他们的原理图:

输入电压范围为12V 至48V、Iout 低于3A。

图中的两个芯片分别有5V 和3.3V 两个输出电压。 3.3V 输出波形如下所示:

下面是 SW 引脚的波形:

另一个具有5V 输出的芯片的波形是:

波形不稳定并在4V 至6V 范围内波动。

此外、FB 引脚的正常电压为0.8V。

您能解决这个问题吗?

BR、

月亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Moon、

    我们在 IST 时间星期一与您联系。  

    谢谢!

    Nitya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    期待您的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Moon、

    关于3.3V 输出电压情况、所选的 Fsw 为~600kHz。 但如果看到波形时间刻度、则输出电压纹波/SW 节点也与 FSW 不匹配。 时间刻度不清楚。  

    您能否在单个图中探测输出电压和 SW 节点并分享观察结果? 此外、您能否尝试在12V 至48V 之间更改负载电流和输入电压并检查器件行为?

    关于5V 应用用例、该器件在 DCM 模式下运行。 本例中的负载电流是多少? 您可以将负载电流增加到更高水平并再次测试器件吗?

    谢谢!

    Nitya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此波形适用于3.3V_OUT 和 SW 节点

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在这种情况下、输出电压看起来正常。 如果您在测量输出电压时保持 GND 环路较低、或者将示波器保持在20MHz 带宽范围内、则应该看不到输出电压上的噪声。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果对此主题没有进一步的疑问、请点击"Resolved"选项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的友好帮助!!