This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2663:防止电子保险丝输出引脚产生负电压注入

Guru**** 2348500 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2663
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1387125/tps2663-protection-against-negative-voltage-injection-from-the-efuse-output-pins

器件型号:TPS2663

工具与软件:

嗨、团队:

在这种情况下、电子保险丝的输出引脚 可能会供电、电 压可能会达到+30V 或-30V。

对于+30V 电源、不会因 存在反向电流保护而出现问题。 然而、-30V 超出了 OUT 引脚的最小范围(-0.3V)。

是否有办法防止这种情况?

输出端和 GND 两端的肖特基二极管可以吸收负尖峰、但不能吸收直流。

串联的 PMOS 可以提供保护、但似乎 影响了电子保险丝的短路保护。  在短路情况下、PMOS 进入饱和状态并承受应力。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kui Zhao、您好!

    您能提供以下背景信息吗

    它们是否为 RPP 和 RCP 使用了外部 FET?
    2.在输出端施加多长时间-30V 的电压、期间的输入电压是多少?

    它们使用电子保险丝的应用场景是什么?

    谢谢你

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    1. 是的、我们为 RPP 和 RCP 使用外部 FET。

    2. 由于可能使用了不正确的电缆、因此在输出端施加了-30V 的电压。 这种情况可能会持续几秒钟或几分钟。 有两种情况:

      • 案例1: 输入为0V、而输出为-30V。
      • 案例2: 输入为30V、而输出为-30V。

      如果案例2无法提供保护、我们的目标是实现案例1的保护。

    3. 该器件在电源开关中用于控制从适配器或工作台电源到可能已通电的器件的直流电源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kui Zaho:

    TPS2663无法在输出端支持-30V 电压。

    它不适用于负输出应用。  

    BR、

    Amrit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。  是的、我看到它在输出端不支持-30V、是否有 任何推荐的应用电路 可帮助电子保险丝防止此电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kui、

    您是否可以使用二极管(理想二极管)来防止与 VOUT 串联的负电压?

    取决于您的系统参数和要求。

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amrit:

    我不确定如何使用理想二极管实现保护。 在 Vout 处注入负电压后、电流流动方向与正常操作相同、我想理想二极管无法停止生成负电压。   我想、我将尝试使用肖特基二极管钳制负电压以及可复位保险丝。 感谢您提供的所有信息。